工具/软件:
我开发了一个采用 LM76202-Q1 作为断路器的电路。 其目的是用作 LED 驱动器的安全备份。 如果 LED 驱动器发生故障、导致电流消耗增加到安全限值以上、LM76202-Q1 将断开电路并报告故障。 我制作了其中六个电路、它们都按预期工作。
问题是为了使用 LM76202-Q1 实现所需的断路器阈值 (110mA、- 115mA)、我必须将 RILIM 设置 为的值 83kΩ± 1k Ω μ s 电路板上。 根据数据表中的公式 (5)、113mA 电流限制的 RILIM 应为 ~ó n 145kΩ 。 这与我在测试板中找到的内容非常远。
我对电路进行了多管齐测试、以找出数据表和实际 RILIM 值之间差异的原因。 我发现完全没有任何迹象表明任何问题可以解释的差异。 我很高兴私下分享测试报告。
我来到这里希望找到这样一个答案、为什么电路虽然工作正常、但需要与 数据表规格截然不同的 RILIM 电阻值。