This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76202-Q1:实际所需的 R_ILIM 电阻值与数据表不匹配

Guru**** 2483485 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526673/lm76202-q1-actual-required-r_ilim-resistor-value-does-not-match-the-datasheet

器件型号:LM76202-Q1

工具/软件:

我开发了一个采用 LM76202-Q1 作为断路器的电路。 其目的是用作 LED 驱动器的安全备份。 如果 LED 驱动器发生故障、导致电流消耗增加到安全限值以上、LM76202-Q1 将断开电路并报告故障。 我制作了其中六个电路、它们都按预期工作。

问题是为了使用 LM76202-Q1 实现所需的断路器阈值 (110mA、- 115mA)、我必须将 RILIM 设置 为的值 83kΩ± 1k Ω μ s 电路板上。 根据数据表中的公式 (5)、113mA  电流限制的 RILIM 应为 ~ó n 145kΩ  。 这与我在测试板中找到的内容非常远。

我对电路进行了多管齐测试、以找出数据表和实际 RILIM 值之间差异的原因。 我发现完全没有任何迹象表明任何问题可以解释的差异。 我很高兴私下分享测试报告。

我来到这里希望找到这样一个答案、为什么电路虽然工作正常、但需要与 数据表规格截然不同的 RILIM 电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    查找 RILIM 的建议运行条件。 应小于 120 千欧。

    使用下面的设计计算器来查找 RILIM 值和其他设计参数。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-9nGUExAPle/1.1/LM76202-Q1_LM74202-Q1_Design_Calculator .xlsm

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    感谢您的迅速回答和设计文档。

    对于您发送的表:我的电阻器  RILIM 在规格范围内。 它是 88kΩ、因此位于 5.36kΩ  和 120kΩ 之间 。 您提到的是、根据公式 5 进行的计算将得出一个高于上限的值。 这可能意味着我需要增加设计中的限制电流、如果需要的话我可以这样做、但正如我所说的、我的 RILIM 目前不超出规格。

    您发送的 Excel 工作表非常整洁、在设计时会有所帮助、但它不适用于我使用的电路。 在 Excel 工作表中、MODE 连接到 GND。 在本例中、MODE 保持悬空。 对于 Excel 工作表中的原理图、我认为公式 4 适用、这正是单元格 D32 显示的内容。

    我想知道限流电阻器为何不在数据表中、 我想知道这是否与电路中的 IMON 输出和接地之间缺少电阻有关。 不过、数据表明确指出我可以将其保持悬空。 另一个潜在的冲突来源可能是我有一个 100uF 的负载电容器。 但需要注意的是、在电容器充电阶段、没有向输出施加负载、因此在我的情况下不会对电容器浪涌和负载电流求和、我的测试证实了这一点。

    我不知道您是否可以再看看我的问题。 就像我说的,我很高兴发送我的测试报告,或在你的指示做更多的测试.

    此致。 Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、

    测试结果会有所帮助。 您获得的 ICB 值与设定值不同?

    您使用的负载是什么?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit。 事实正是如此。  我设计中的 I (cb) 介于 110mA 和 115mA 之间。 这是通过不同的测试验证的、如随附的报告所示。 电阻 RILIM 为 83kΩ。 根据公式 5、 使用该电阻器时、I (CB) 应~Ω 270mA。 我 正在尝试找到对这种差异的解释。

    e2e.ti.com/.../PROJ_2D00_LED-Current_2D00_Limiting-Fuse-Problem_2D00_170625_2D00_093327.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kakub、

    当 RILIM 为 85K 时、ICB= 0.171mA。 而不是 270mA。 我不确定我是否遗漏了一些东西。

    您是使用实际的 LED 负载还是电子负载进行测试?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit。 您完全正确。 我在报告中犯了一个错误。 它是~170mA、而不是~270mA(随附新报告)。 这使其更~Δ V 110mA、但仍然是  I measure 的~150%。

    话虽如此、我来看一下数据表、具体如下:

    RILIM = 120kΩ 时的断路器电流通常指定为 0.073mA、但也可以小至 0.045mA。 这意味着典型电流为最小电流的~160 %。 这意味着我的电路性能仍在可接受误差的范围内。 因此、我认为我可以把它标记为已解决。

    我不知道您所说的“电子负载“是什么意思。 在不同的动态和静态测试中、我专门测量了 LED 电流、但我还测量了电路的总功耗。 研究发现它们之间的差距小于 1%。

    问题: 我所有的四个芯片都给出了非常相似的结果(在平均值的±2%以内)。 是否预计来自同一生产批次的芯片将具有非常相似的性能、但不同批次可能会导致数据表指定的大差值(±50%)?

    e2e.ti.com/.../PROJ_2D00_LED-Current_2D00_Limiting-Fuse-Problem_2D00_190625_2D00_081330.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Amrit。

    我发现该器件及其数据表还有一个问题。

    • 公式 5(第 19 页)为:I (CB)= 12 / R (ILIM)+ 0.03A。我们来针对 R (ILIM)= 120kΩ 进行该计算、得到 I (CB )=(12 / 120) A + 0.03A = 0.13A
    • 向上滚动至第 5 页和表格底部。 这表示对于 R (ILIM) = 120kΩ、I (CB) 的典型值= 0.073A

      

    让我们对 R (ILIM) = 5.36kΩ 进行相同的计算:

    •  I (CB) =(12/5.36) A + 0.03A =  2.27A.
    • 在第 5 页的表中、表示对于 R (ILIM) = 5.36kΩ、I (CB) 的典型值 =  2.21A.

    公式 5 中是否有错误、而不是加 (+) 应该是减(−)

    在这两种情况下、上述计算得到的值都是 0.06a、大于第 5 页的表中显示的值。 如果 公式中有减(−)、则公式和表的结果将匹配。

    另外、我的电路的行为与等式完全一致:我测得~0.113 A、校正后的方程 5(带有负号)预测~0.115 A

    您能格外小心地研究一下这个问题吗? 我怀疑数据表错误、应予以纠正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jakub、  

    是的、您回答正确。 它实际上是 (-) n 方程 5。

    在下面找到类似器件的 E2E 链接。 需要更正数据表。 我会提出这项关注。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1038375/tps2640-circuit-breaker-threshold-i-cb?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS2660%2520circuit%2520breaker

    谢谢

    Amrit