主题中讨论的其他器件: UC2855B、UCC28180 、UCC28064A、UCC28051、 UCD3138
工具/软件:
尊敬的先生/女士:
我们将设计电源转换器的 PFC 输入级。 高效率、低功率损耗和低 EMI(低 dv/dt、低 di/dt) 都)都是重要要求。 我们已经确定了一种适合此级的电源拓扑:零电压转换 (ZVT) 升压、在大部分交流周期内以 CCM 模式运行、以实现中高负载功率。
此拓扑需要以下组件:
1.两 (2) 个控制的电源开关:主升压开关和辅助开关,用于控制辅助路径中的电流,为主电源开关(和主功率二极管)设置 ZVT/ZCT。
2.用于辅助电流路径的无源和非控制元件:电感器、电容器、二极管。
3.可提供所有控制和保护功能的控制 IC ,以及主开关和辅助开关的栅极驱动。
UC2855A(和 UC2855B)似乎是第 3 项的理想选择。 然而、它的时间很长(2000 年以前)、其定价将表明它已接近使用寿命。
因此、我的问题是: 是否有任何替代产品提供与 UC2855A 或 UC2855B 相同的功能、特别是:
(1) 对 CCM PFC 级的线路电流进行整形的能力、以及
(2) 实施 ZVT?
单独的问题:您的网站,以及它对“替代设备“愚蠢的建议。
关于一个单独的问题:我看到你的网站最近产生的关于“替代设备“的一些建议并不令人满意。 我只是忽略了其中的大部分,但这最后的例子触发了我。 在我没有任何提示的情况下、UC2855A 的网页推荐了一种替代方案;该替代方案是 UCC28180。 然后、当我单击“比较替代“按钮时、结果就会更加令人失望:没有人提到 UC2855A 中存在的 ZVT 驱动程序在替代产品中**不**复制。 这是一个完全浪费我的时间。
以下是指向此网页的链接、下面(或随附)是备选器件建议的屏幕截图。

以下是比较页面的链接和图像:

我只是试图插入两个图像到这个帖子;第一个似乎已经工作(我可以看到它在我的帖子),但第二个只是显示为小正方形 — 不确定它是否工作.