This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2855A:为具有零电压转换 (ZVT) 和辅助开关的升压转换器寻求控制 IC、适用于 PFC(线路电流整形)应用

Guru**** 2439580 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28064A, UCC28051, UC2855A, UC2855B, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527313/uc2855a-seeking-control-ic-for-boost-converter-with-zero-voltage-transition-zvt-with-auxiliary-switch-for-pfc-line-current-shaping-application

部件号:UC2855A
主题中讨论的其他器件: UC2855B、UCC28180 、UCC28064A、UCC28051、 UCD3138

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我们将设计电源转换器的 PFC 输入级。  高效率、低功率损耗和低 EMI(低 dv/dt、低 di/dt) 都)都是重要要求。  我们已经确定了一种适合此级的电源拓扑:零电压转换 (ZVT) 升压、在大部分交流周期内以 CCM 模式运行、以实现中高负载功率。  

此拓扑需要以下组件:
1.两 (2) 个控制的电源开关:主升压开关和辅助开关,用于控制辅助路径中的电流,为主电源开关(和主功率二极管)设置 ZVT/ZCT。
2.用于辅助电流路径的无源和非控制元件:电感器、电容器、二极管。
3.可提供所有控制和保护功能的控制 IC ,以及主开关和辅助开关的栅极驱动。

UC2855A(和 UC2855B)似乎是第 3 项的理想选择。  然而、它的时间很长(2000 年以前)、其定价将表明它已接近使用寿命。  

因此、我的问题是: 是否有任何替代产品提供与 UC2855A 或 UC2855B 相同的功能、特别是:
(1) 对 CCM PFC 级的线路电流进行整形的能力、以及
(2) 实施 ZVT?

单独的问题:您的网站,以及它对“替代设备“愚蠢的建议。

关于一个单独的问题:我看到你的网站最近产生的关于“替代设备“的一些建议并不令人满意。  我只是忽略了其中的大部分,但这最后的例子触发了我。  在我没有任何提示的情况下、UC2855A 的网页推荐了一种替代方案;该替代方案是 UCC28180。   然后、当我单击“比较替代“按钮时、结果就会更加令人失望:没有人提到 UC2855A 中存在的 ZVT 驱动程序在替代产品中**不**复制。   这是一个完全浪费我的时间。

以下是指向此网页的链接、下面(或随附)是备选器件建议的屏幕截图。

www.ti.com/.../UC2855BDW

以下是比较页面的链接和图像:

https://www.ti.com/compare-products/?id=360000&type=GPT&mode=alternate-opn&partList=UC2855BDW,UCC28180DR&sticky=true

我只是试图插入两个图像到这个帖子;第一个似乎已经工作(我可以看到它在我的帖子),但第二个只是显示为小正方形 — 不确定它是否工作.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    我们承认不满意,我们将改进我们的网站。  

    我不知道除了数字控制器、我们最新的产品系列中还有其他提供 ZVT 功能的 PFC 控制器。 我假设您需要一个模拟控制器。

    您能否分享有关您系统的更多详细信息、以便我们了解是否有其他选项?

    此致、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、谭先生、

    关于共享更多系统:这适用于工业 PSU、24V 直流输出、超小外形尺寸、高工作温度、因此热负载是一个主要问题、因此我们正在寻找所有可能的方法来降低功率损耗。  主功率级是用于连接交流电源的 PFC 级、以及我们在次级侧实现具有同步整流器的 LLC 的隔离级。  

    因此、我们需要控制电源开关以实现:
    1.交流线路电流整形器 (PFC、升压、CCM)。
    2. LLC 初级开关。
    3 LLC 次级 SR。
    隔离电压较高、因此我们希望隔离级的初级侧和次级侧之间的相互作用尽可能小。   

    对于上述每个阶段、我都希望使用单独的控制器。  但是、我们可以考虑为 PFC + LLC 初级开关使用组合控制器、因为我们已经确定需要为 PFC 级使用软开关、因此具有该功能的组合 IC 是有限的。   

    我希望每一级都使用“模拟“控制器(这就是我查看升压 PFC 的 UC2855 的原因)、但如果唯一选择是数字控制器、则我们将考虑它。  您会建议哪些数字选项作为一个良好的起点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是系统输出功率和输入电压、效率目标和环境温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电源电压:

    AC 88VAC 至 276V
    直流 88VDC 至 288V
    功率:90 瓦
    环境工作温度:85°C
    冷却:对流(无风扇)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下为什么存在直流输入吗? 直流输入不需要功率因数校正。  

    交流频率是多少?

    您是否会 考虑使用 GaN FET 来提高 PFC 效率?

    对于 80W 应用、数字控制器解决方案可能不具有成本效益。 通常、AC/DC 级中的热点是二极管桥、变压器和次级整流级。 我知道您希望降低每个阶段的功率损耗、但我想在 PFC 级之前先解决其他悬挂效果问题。

    同时、我们将在内部进行讨论、并在稍后回复您的 PFC 控制器建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要交流 (50Hz 和 60Hz) 和直流输入运行 — 这是供全球使用的 PSU。

    我们可能会考虑 SiC 和 GaN、是的、我们知道“垂涎的水果“。

    但是、如我在第一篇文章中所述、我们需要紧急帮助的是选择合适的控制器 IC。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、  

    遗憾的是、除 UC2855A/B 之外、TI 没有任何可实现 ZVT 的模拟 PFC 控制器   
    我不知道为什么为了不鼓励使用而似乎对其定价、只是它是在旧工艺中设计的、并且使用了昂贵的引线框和封装。
    也许您建议的是加快停产状态。   

    对于 90W 功率级别、使用转换模式 PFC(又名 BM、CrCM、CRM)可能实现了一些效率提升;在这种情况下、升压二极管可以是具有低 VF 的标准恢复器件、因为它会以零电流关断。   
    我建议考虑 UCC28051 或 UCC28064A。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ulrich、

    似乎数字控制器是 TI 唯一可用的选项。  请您提出几个可供我们考虑的选项、即低成本、当前在用的部件、以及至少 5 年的市场可靠服务。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、  

    数字控制器属于另一组、更适合为您提供建议。  

    请使用“UCD3138 “作为候选控制器参考、创建新的 E2E 主题、然后寻求有关 ZVT PFC 的帮助。
    我将结束对模拟控制的调查。  

    此致、
    Ulrich