Other Parts Discussed in Thread: UCC33421-Q1, DS90LVRA2-Q1, LMG1020
主题中讨论的其他器件:UCC33421-Q1、 DS90LVRA2-Q1、
工具/软件:
您能否确认我们是否可以向 GND 引脚施加−250V 负高压偏置、以便为 NDT 实现高速负高压发送器?
此外、如所附原理图所示、我们计划将 UCC33421-Q1、DS90LVRA2-Q1 和 TPS7A8400 的 GND 引脚连接到相同的−250V 电源轨。
请查看此安排、如果预计有任何问题、请告知我们。
TX 在 150MHz 下工作、提供 0V 至−250V (Vpp) 的负单极输出。
每个周期是一个负脉冲、在 3.3ns 内转换 0V→−250V、然后返回 0V