This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:可以向 GND 引脚施加−250V 负高电压

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33421-Q1, DS90LVRA2-Q1, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525161/lmg1020-is-it-possible-to-apply-a-250v-negative-high-voltage-to-the-gnd-pin

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件:UCC33421-Q1DS90LVRA2-Q1

工具/软件:

您能否确认我们是否可以向 GND 引脚施加−250V 负高压偏置、以便为 NDT 实现高速负高压发送器?

此外、如所附原理图所示、我们计划将 UCC33421-Q1、DS90LVRA2-Q1 和 TPS7A8400 的 GND 引脚连接到相同的−250V 电源轨。

请查看此安排、如果预计有任何问题、请告知我们。

TX 在 150MHz 下工作、提供 0V 至−250V (Vpp) 的负单极输出。

每个周期是一个负脉冲、在 3.3ns 内转换 0V→−250V、然后返回 0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungpum,

    UCC33421-Q1 的初级和次级接地引脚可以处理 250V/3.3ns 电流。 您可以在 DS 中检查此器件的 CMTI 规格和工作电压能力(见下文)。

    要获得其他器件 (DS90LVRA2-Q1 和 TPS7A8400) 的支持、请 使用这些器件 (目前是 LMG1020)更新 e2e 主题的器件型号、或者如果这不起作用、请提交包含这些器件型号的其他 e2e 主题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel Alva Hernandez、

    感谢您的答复。 在这种情况下、您能否检查是否可以将–250V 连接到当前线程器件型号 LMG1020 的接地引脚? 此外、是否可以向当前线程寄存 DS90LVRA2-Q1 和 TPS7A8400? 据我所知、每个线程只能注册一个器件型号。 如果没有、我将为他们创建新的 e2e 主题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seungpum,

    请为每个器件型号创建不同的主题(您的案例中有三个)、相应的工程师将回复您。

    此致