主题中讨论的其他器件: TPS92692
工具/软件:
您好的团队、
我的 客户正在使用 TPS92692-Q1 的 SEPIC 应用。 当输入电 压在上电和断电之间快速切换时、输出电流无法保持连续、并会出现尖峰。 原理图附在下面。 VIN= 13.5V、VOUT、(max)= 10.2V(其余参数可在后续计算器工具工作表中找到)
下面是波形图。 第一张和第二张图片 使用 100nF CSS、第三张和第四张图片使用 10nF CSS。
我建议 客户使用 此计算工具调整补偿参数、我们已经尝试了 I 型和 II 型补偿网络。 但是、问题仍然存在。 实际上、使用 II 型补偿参数时、无法实现稳定的输出电流、如下图所示。
e2e.ti.com/.../1830.TPS92692_5F00_BuckBoost_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx
您能否帮助分析这种现象的原因并提供一些改进措施?
此外、 客户发现在输出电容器端子上并联一个 15kΩ 电阻器可以大大缓解此问题。 您能否帮助分析此方法为何有效以及它是否是可靠的解决方案?
非常感谢您的支持,并期待您的答复。
此致、
Eileen