This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:LED 电流尖峰

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529282/tps92692-q1-led-current-spike

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92692

工具/软件:

您好的团队、

我的 客户正在使用 TPS92692-Q1 的 SEPIC 应用。 当输入电 压在上电和断电之间快速切换时、输出电流无法保持连续、并会出现尖峰。 原理图附在下面。 VIN= 13.5V、VOUT、(max)= 10.2V(其余参数可在后续计算器工具工作表中找到)

下面是波形图。 第一张和第二张图片 使用 100nF CSS、第三张和第四张图片使用 10nF CSS。



我建议 客户使用 此计算工具调整补偿参数、我们已经尝试了 I 型和 II 型补偿网络。 但是、问题仍然存在。 实际上、使用 II 型补偿参数时、无法实现稳定的输出电流、如下图所示。

e2e.ti.com/.../1830.TPS92692_5F00_BuckBoost_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx

您能否帮助分析这种现象的原因并提供一些改进措施?

此外、 客户发现在输出电容器端子上并联一个 15kΩ 电阻器可以大大缓解此问题。 您能否帮助分析此方法为何有效以及它是否是可靠的解决方案?

非常感谢您的支持,并期待您的答复。

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    这绝对不是补偿问题。 请参阅降压/升压计算器工具、以选择合适的补偿元件和值。

    您在哪里测量 LED 电流? 分流 FET 输出端的 LED 电流与 LED 观察到的电流不同。 请取另一个与 LED 串联的电流波形。  
     
    我不建议使用此方法、因为会出现 I^2R 功率损耗。 相反、您可以尝试增大输出电容以查看它是否解决了此问题。  

    未来、我希望看到以下波形:

    输入/输出要求和开关频率:

    电感器电流
    开关节点电压
    输入电压
    输出电压


    这是您的示波器截图应该是的样子、通道在图片中标记、我需要相同的时间分段:




    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Daniel

    电流波形 实际上是 LED 电流(我们将 Q11 短接以进行测量)。

    请检查下面的波形。 CH1:VIN。 Ch2:开关节点电压。 Ch3:VOUT。 Ch4:电感器电流

     输入电 压在上电和断电之间快速切换时的波形如下图所示。 只有在这种情况下、LED 电流才会有尖峰。

    您能否帮助分析这种情况并为我提供一些调试建议? 明天我将为客户进行现场调试。

    此外、客户使用的 NTC 无法确保 VIADJ 保持在 2.4V 以下。 我想询问这是否会对系统产生影响。 当然、我也尝试让客户更改 IADJ 的上拉电阻、但尖峰仍然存在。

    期待您的答复。 谢谢你。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:  

    您的客户是否担心损坏 LED? 如果是、电流尖峰不应打扰您、因为您可以看到在大瞬态事件期间输出电压过低、无法传导 LED。 因此、如果电压低于 Vth、则任何电流都不会流经 LED。  

    此外、客户使用的 NTC 无法确保 VIADJ 保持在 2.4V 以下。 我想询问这是否会对系统产生影响。 当然、我也尝试让客户更改 IADJ 的上拉电阻、但尖峰仍然存在。

    Viadj 引脚应钳位在 2.55V、只是确保不超过此引脚的绝对最大额定电压 (5.5V)



    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Daniel:

     客户担心的不是损坏 LED。 相反、在负载 LED 数量较少且输出电压较低的某些应用中、电流脉冲可能会导致肉眼出现可见的闪烁、这是不可接受的。

    我们现在基本上已经确定了原因:当电源快速开关时、输出电容器中的电荷未完全放电、从而导致 PMOS 的 VSG 超过 Vth 并导通。 因此、输出电容器快速放电、生成电流脉冲。


    为了更大限度地减少这些脉冲尖峰、您能否建议对电路设计进行一些改进? 非常感谢。

    此致、

    Eilleen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:  

    如果是这种情况、那么您的客户是对的、将泄放电阻器与输出电容器并联似乎是一个很好的解决方案。 请注意、部分电流将流经该电阻器、并可能导致电流与您的计算值存在一定偏差(具体取决于所选泄放电阻器的值以及输出电流设定点)。 我对误解表示歉意、并感谢您的澄清。

    如果还有其他需要我们帮助的事情、请告知我们。  

    此致、
    Daniel