This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:使用 BQstudio 校准后、芯片无响应

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529961/bq40z80-chip-unresponsive-after-calibration-with-bqstudio

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

我使用 BQ40Z80RSMT 设计了一个定制板。  我使用的是 3s 配置。

能够通过 EV2400 和 BQstudio 与芯片进行通信。  这似乎可以正常工作,我能够读取和写入参数。  然后、我尝试进行校准、只输入电芯 1 的电压(有 4 个不同的磁场)。   

校准成功完成、现在我根本无法与芯片通信。  原理图如下:

我尝试卸下所有电池和电源并重新连接、但我没有运气、无法重新连接。  有什么想法可能发生了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还使用之前能够与芯片通信的 ESP32 应用进行了测试。 校准后、我无法与芯片通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 确保电池组上有电压。 您似乎已经配置了使保护器跳变的设备、电量监测计会关闭所有设备。 如果电量监测计处于关断状态、它将不会通信。 您可以尝试暂时将 PACK 连接到电池电压(不是永久的,您不希望禁用保护功能)、并查看这是否可以再次与电量监测计通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您发送编修。  我没有任何连接到 Pack 输出、只需插入电池(3 节)。  我尝试取出所有的电池,并插入它们 1 x 1,仍然发现芯片无响应。

    是否有任何关于如何正确执行校准步骤的指南?  BQstudio 不是很容易使用所有选项进行导航。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够恢复与 bqStudio 的通信? 如果未刷写、则您可能已触发一种需要重新刷写固件的状态(由于 TS 输入上的临时电压尖峰)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在短暂触摸 BATT+ to PACK+后、我能够恢复与芯片的通信。  谢谢!

    我是否可以遵循文档或指南来正确设置 BQ40Z80 芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这表示电量监测计进入 SHUTDOWN 模式或曾经下电上电。 这很好、因为这表明这不是一个主要问题。

    bq40z80 要求您将其打开(如果处于关断模式)。 它旨在永久连接到电池中的电芯、因此如果您移除并重新连接电芯、则需要重新启动 bq40z80、其中一项要求是 PACK 上的电压超过 2.25V(请参阅数据表,7.3)。

    EVM 用户指南中包含有关如何开始使用此电量计的信息: www.ti.com/.../sluubt4b.pdf