主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、
工具/软件:
我使用 BQ40Z80RSMT 设计了一个定制板。 我使用的是 3s 配置。
能够通过 EV2400 和 BQstudio 与芯片进行通信。 这似乎可以正常工作,我能够读取和写入参数。 然后、我尝试进行校准、只输入电芯 1 的电压(有 4 个不同的磁场)。
校准成功完成、现在我根本无法与芯片通信。 原理图如下:

我尝试卸下所有电池和电源并重新连接、但我没有运气、无法重新连接。 有什么想法可能发生了什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我使用 BQ40Z80RSMT 设计了一个定制板。 我使用的是 3s 配置。
能够通过 EV2400 和 BQstudio 与芯片进行通信。 这似乎可以正常工作,我能够读取和写入参数。 然后、我尝试进行校准、只输入电芯 1 的电压(有 4 个不同的磁场)。
校准成功完成、现在我根本无法与芯片通信。 原理图如下:

我尝试卸下所有电池和电源并重新连接、但我没有运气、无法重新连接。 有什么想法可能发生了什么?
这表示电量监测计进入 SHUTDOWN 模式或曾经下电上电。 这很好、因为这表明这不是一个主要问题。
bq40z80 要求您将其打开(如果处于关断模式)。 它旨在永久连接到电池中的电芯、因此如果您移除并重新连接电芯、则需要重新启动 bq40z80、其中一项要求是 PACK 上的电压超过 2.25V(请参阅数据表,7.3)。
EVM 用户指南中包含有关如何开始使用此电量计的信息: www.ti.com/.../sluubt4b.pdf