Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、
工具/软件:
我使用 BQ40Z80RSMT 设计了一个定制板。 我使用的是 3s 配置。
能够通过 EV2400 和 BQstudio 与芯片进行通信。 这似乎可以正常工作,我能够读取和写入参数。 然后、我尝试进行校准、只输入电芯 1 的电压(有 4 个不同的磁场)。
校准成功完成、现在我根本无法与芯片通信。 原理图如下:

我尝试卸下所有电池和电源并重新连接、但我没有运气、无法重新连接。 有什么想法可能发生了什么?