主题中讨论的其他部分: TPS65982、TPS65987DDK 、TPS65988DK 、TPS65987D、TPS65987
工具/软件:
我们 在设计中使用 TPS65981 并 尝试创建 SPI 闪存配置映像;它部分正常工作。
您能帮助创建正确的映像吗?
我已经分享了该主题中的原理图和工程文件。
- GPIO 0、2 和 3 用于 控制多路复用器
- 支持的电压:5V 和 12V(内部和外部)
- 器件始终为 DFP。
- 显示支持:altmode DP 和同步模式 USB 3.0 + DP
测试用例 |
观察 |
USB pendrive 3.0 |
正在 USB 3.0 中检测 |
底部 USB 盘驱动器 3.0 |
正在 USB 3.0 中检测 |
USB C 至 HDMI + USB 3.0 转换器 |
在 USB 3.0 中检测、HDMI 显示器不工作 |
底部 USB C 至 HDMI + USB 3.0 转换器 |
在 USB 2.0 中检测到、HDMI 显示器不工作 |
底部 USB 显示屏 |
显示器不工作 |
顶部 USB C 显示屏 |
显示正常工作 |
e2e.ti.com/.../i.MX95_5F00_current_5F00_sense_5F00_monitor.pdfe2e.ti.com/.../SVDU_5F00_Test_5F00_21_5F00_GPIO_5F00_032_5F00_Plug.pjt