This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:生成配置文件

Guru**** 2601425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65988DK, TPS65987D, TPS65981, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488901/tps65981-configuration-file-generation

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他部分: TPS65982、TPS65987DDK 、TPS65988DK 、TPS65987D、TPS65987

工具/软件:

  我们 在设计中使用 TPS65981 并 尝试创建 SPI 闪存配置映像;它部分正常工作。

您能帮助创建正确的映像吗?  

我已经分享了该主题中的原理图和工程文件。  

  • GPIO  0、2 和 3 用于 控制多路复用器
  • 支持的电压:5V 和 12V(内部和外部)
  • 器件始终为 DFP。
  • 显示支持:altmode DP 和同步模式 USB 3.0 + DP

测试用例

观察

USB pendrive 3.0

 正在 USB 3.0 中检测

底部 USB 盘驱动器 3.0

 正在 USB 3.0 中检测

USB C 至 HDMI + USB 3.0 转换器

 在 USB 3.0 中检测、HDMI 显示器不工作

底部 USB C 至 HDMI + USB 3.0 转换器

 在 USB 2.0 中检测到、HDMI 显示器不工作

底部 USB 显示屏

显示器不工作

顶部 USB C 显示屏

显示正常工作

e2e.ti.com/.../i.MX95_5F00_current_5F00_sense_5F00_monitor.pdfe2e.ti.com/.../SVDU_5F00_Test_5F00_21_5F00_GPIO_5F00_032_5F00_Plug.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此处的终端应用是什么、您是否正在寻找 USBIF 合规性?

    TPS65981 不推荐用于新设计。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        应用:它是一种 C 型显示 系统。 这将连接到通过 USB 电缆 (5V 和 12V) 供电的显示器上  

    尽管 IC 是 NRND、但我们必须完成客户交付。 将来我们会更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我们可以尝试使用此器件提供帮助、但由于其状态、可能难以支持。 我无法保证我们能够解决此器件的问题、因为它是一款旧得多的器件、并且自我们上次定期支持以来、PD 和 DP 规范都发生了变化。

    您使用什么 GUI 来生成二进制映像? 你有一个.pjt 文件,你正在工作 f 吗?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/SVDU_5F00_Test_5F00_21_5F00_GPIO_5F00_032_5F00_Plug.pjt

      请从上面的链接获取项目文件。

    我们正在使用以下配置器工具

    www.ti.com/.../TPS6598X-CONFIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我看了 pjt 文件,没有看到任何看起来太不正确的东西。 我建议将 pjt 生成为“Advanced",“,因为、因为它提供了更多设置。

    系统的哪些部件无法正常工作? 您是否能够协商 PD 合同? 为什么您的项目中有 20V 合同?

    您能否获取故障案例的 PD 日志(解码的 CC 线路消息)、以便我们可以看到可能发生了什么情况?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

       我们系统中只需要 5V 和 12V 作为供电方。  

    您能为 Cc 日志提供合适的 PD 分析仪吗?

    我们可以使用  

    https://www.st.com/en/solutions-reference-designs/sl-pripm09404v1.html#2 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我过去从未见过或使用过此工具、因此无法对此进行评论。

    我们曾经推荐 TotalPhase PD 分析仪、但遗憾的是、它已停产。

    我知道的所有其他可用选项都有点贵。 (Ellisys、LeCroy)

    您能否说明什么不起作用、以及使用什么来确定故障? 我们可能能够尝试其他东西。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法安排 PD 分析仪。  

    使用不同的设备,如笔式驱动器和 USB C 显示器,我们使用来验证。 尝试翻转连接器侧。 结果如下所示。
    您能从自己的身边创建图像并分享吗? 我们确定在生成映像时是否有任何问题?  

    SVDU_Test_21_GPIO_032_Plug CTL1 CTL0 翻转 结果
    USB pendrive 3.0 1. 1. 0  正在 USB 3.0 中检测
    底部 USB 盘驱动器 3.0 1. 1. 1.  正在 USB 3.0 中检测
    顶部转换器 — 星形 0 1. 1.  在 USB 3.0 中检测、HDMI 显示器不工作  
    底部加密狗 — 星形 0 1. 1.  在 USB 2.0 中检测到、HDMI 显示器不工作  
    底部氙气灯电缆   1. 1. 1. 显示器不工作
    顶部氙气灯 电缆   1. 1. 1. 显示正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您可以尝试这种方法、但我没有任何方法在我的终端进行测试、因为您使用的两个 IC 中没有 EVM。

    e2e.ti.com/.../Sebastian_5F00_981.pjt

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不起作用。  

    您可以创建并共享二进制文件吗? 这样我们就能隔离二进制文件生成是否出错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我看到了您可能遇到的问题。

    当我尝试生成映像时、6.1.4 GUI 会发出警告。

    您是否有可与 TPS65981 配合使用的 GUI 版本?

    我需要咨询团队以了解我是否可以获得该 GUI。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的版本 6.1.4。 请参阅“关于“菜单中的以下文本

    ****************************************************************
    TPS65981_2_7_8 应用程序自定义工具

    GUI 版本:6.1.4

    发布日期:2023年3月29日

    支持的器件:

    TPS65981:1.12.11.
    TPS65982:1.12.11.
    TPS65986:1.12.11.
    TPS65987DDH:F707.10.10.
    TPS65988DH:F707.10.10.
    TPS65987DDK:F907.14.14
    TPS65988DK:F907.14.14

    GUI 发布历史记录:
    6.1.4
    -增加了对 TPS65987D/88 DK 的支持: F907.14.14

    6.1.3.
    -更新到最新的 87D/88 FW 正式版本 (F707.10.10)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    即使与我分享的原始 pjt、我也收到了“重叠区域“警告。 在 6.1.4 GUI 中看不到这一点吗? 是否对此 pjt 进行了任何修改? 您是否忽略了这一点、只是生成了一个图像?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    此时、您可能需要手动配置 TUSB GPIO。 我不确定为什么 GUI 无法正常工作、但主要用于支持 TPS65987 系列器件、而不是用于 NRND 的 TPS65981 器件。 我们不支持 TPS65981 的 GUI 更新。

    如果您的 MCU 支持 I2C、则可以检查数据状态 (0x5F) 寄存器、了解有关 USB3 和 DP 状态的信息、包括电缆方向、USB3 连接以及 DP 连接和引脚分配。 利用这些信息、您可以手动设置 TUSB。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、
      (引脚 46 和 47)的一些新器件。 它连接到 CPU。 此外、我们还可以使用接头连接外部 I2C。

    可以使用哪种软件工具来检查此 I2C?

    我们可以使用哪种硬件工具? 是否可以使用任何 USB 转 I2C 器件?  

    --

      塞巴斯蒂安五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Chris 目前不在办公室。 请延迟回复。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    是的、这些引脚应该可以正常工作。

    我们不提供软件工具或驱动程序、您需要手动读取 I2C 寄存器。

    我们对所使用的硬件工具没有建议。 通用 USB 转 I2C 器件应该没问题。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

       请找到使用 CY4500 工具捕获的日志文件。  

    同一类型 C 显示屏在一个评估板上工作。 我发现数据有差异  

    0x3161 0x2601912C 0x3C0C8 0x640C8  非工作 条件  

    0x2161 0x2601912C 0x3C12C    工作条件  

    --
      Seb.

    e2e.ti.com/.../SVDU_5F00_Test_5F00_21_5F00_GPIO_5F00_032_5F00_Plug.csve2e.ti.com/.../SVDU_5F00_Test_5F00_21_5F00_GPIO_5F00_032_5F00_Plug_5F00_flip.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seb:

    您能通过原始文件发送吗、在工具中查看这些文件会更容易、因为它有助于解码 hte 消息。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SVDU_5F00_Test_5F00_21_5F00_GPIO_5F00_032_5F00_Plug_5F00_Raw_5F00_data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seb:

    谢谢、给我几天的时间来回顾一下这些内容。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seb:

    感谢日志、

    您可以尝试将这个 GPIO 事件用于 FLIP GPIO 吗

    我认为这是问题所在。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享完整的配置和二进制文件。
     上述选项在高级模式下可用、并尝试了相同的选项。 仅检测到 USB 2.0 模式。

    我在这里附加了项目文件和 PD 日志  

    --e2e.ti.com/.../TPS65981_5F00_Advanced_5F00_01_5F00_20250505_5F00_log.zip

      e2e.ti.com/.../TPS65981_5F00_Advanced_5F00_01_5F00_20250505.pjt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    请尝试附加的配置并报告不同连接的 GPIO 状态。

    e2e.ti.com/.../TPS65981_5F00_Advanced_5F00_01_5F00_20250505_5F00_TI.pjt

    如果这不起作用、我们需要您读取 I2C 并自己控制多路复用器。

    如前所述:

    如果您有具有 I2C 的 MCU、则可以查看 Data Status (0x5F) 寄存器、了解有关 USB3 和 DP 状态的信息、包括电缆方向、USB3 连接、DP 连接和引脚分配。 使用此信息、您可以手动设置 TUSB。

    您可以检查此寄存器以查看电缆方向、USB3 和 DP 连接状态、并且需要自己触发 GPIO。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65981_Advanced_01_20250505_TI CTL1 CTL0 翻转  
    USB pendrive 3.0 0 3.3 3.3 正在 USB 3.0 中检测
    底部 USB 盘驱动器 3.0 0 3.3 0 正在 USB 3.0 中检测
    顶部的 USB-C 转 HDMI + USB 加密狗 0 3.3 3.3 正在 USB 3.0 中检测、但无 HDMI 显示屏
    底部 USB-C 转 HDMI + USB 加密狗 0 3.3 0 正在 USB 3.0 中检测、但无 HDMI 显示屏
    底部氙气灯电缆 3.3 3.3 0 C 型 显示器工作
    顶部氙气灯 电缆 3.3 3.3 3.3 C 型  显示器工作  

       上表显示了测试状态。  我想我们已经接近最后一个。  

    GPIO0 连接到 CTL0。 这始终是高电平。  

                      TUSB1046AI-DCIRNQT GPIO 表  

    我们从一个 EVK 获得了一个图像。 安装该 HDMI 加密狗后、USB 显示屏工作正常。 下表给出

    EVK 映像 CTL1 CTL0 翻转
    USB pendrive 3.0 0 3.3 0
    底部 USB 盘驱动器 3.0 0 3.3 3.3
    顶级亚马逊基础软件加密狗 3.3 3.3 3.3
    底部 Amazon BasicsDongle 3.3 3.3 0
    顶部氙气灯 电缆   3.3 0 0
    底部氙气灯电缆   3.3 0 3.3

    下面附加了日志文件  

    e2e.ti.com/.../TPS65981_5F00_Advanced_5F00_01_5F00_20250505_5F00_TI.zipe2e.ti.com/.../EVK_5F00_log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您是否具有与 EVK 关联的图像? 二进制文件还是 PJT 文件? 如果您可以分享这些信息、我可以确定 CTL0 上使用的 GPIO 事件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    关于、我测试了几个 CTL0 的 GPIO、但找不到一个可以正常工作的 GPIO。 我本来希望使用 USB3 事件(请参阅 20250506 pjt)、但通过测试、它似乎无法正常工作。

    e2e.ti.com/.../TPS65981_5F00_Advanced_5F00_01_5F00_20250506_5F00_TI.pjt

    此时、选择范围有限。

    1.如果您可以共享 EVK 上“正常工作“的映像、我们或许能够确定是否使用了不同的 GPIO。

    将 EVK 连接到 GUI、然后进入调试模式。 在调试模式下、您可以读取 GPIO 事件映射以查看正在使用的事件。

    2.您需要自己控制这个 GPIO。 或其他外部 IC 的 MCU 同步。

    要知道何时使此位生效、您需要在 Data Status 中检查 USB3 连接。

    在调试模式下、您还可以查看调试寄存器中的数据状态寄存器以观察行为。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

        我已经通过 FAE 共享了文件。 花瓶检查和更新。  

    --

      Seb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    请给我几天时间来测试并提供反馈。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    请尝试使用随附的 pjt。 我认为 EVK bin 有助于指明可能的解决方案。

    像 SO(上拉启用和 VDDIO)配置 USB3 事件似乎可以解决该问题。

    e2e.ti.com/.../TPS65981_5F00_Advanced_5F00_01_5F00_20250513_5F00_TI.pjt

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

       在  TPS65981_Advanced_01_20250513_TI 二进制文件中、  USB - C 转 HDMI 加密狗也开始工作。 唯一的问题是热插拔。 。

     仅当我们在通电前保持显示屏时、显示屏才起作用。 在热插拔情况下显示不起作用。 问题似乎出现在 Aux 配置和读取中。 请参阅下表。 USB 3.0 在这两种情况下都可以工作。

     在比较 正常工作的评估板日志时、数据值存在差异  

    0x2161 0xC01912C 0x3C12C     数据: TPS65981_Advanced_01_20250513_TI
    0x2161 0x2601912C 0x3C12C    数据: 评估板(工作图像)  

    下面附加了日志文件。  

    TPS65981_Advanced_01_20250513_TI CTL1 CTL0 翻转 启动 热插拔
    USB pendrive 3.0 3.3 3.3 3.3 正在 USB 3.0 中检测 正在 USB 3.0 中检测
    底部 USB 盘驱动器 3.0 3.3 3.3 0 正在 USB 3.0 中检测 正在 USB 3.0 中检测
    顶部转换器 — 星形 0 3.3 3.3 USB 3.0 + HDMI 检测 在 USB 3.0 中检测、无 HDMI
    底部加密狗 — 星形 0 3.3 0 USB 3.0 + HDMI 检测 在 USB 3.0 中检测、无 HDMI
    底部 USBC -C 显示屏 3.3 0 3.3 显示正常工作 显示器不工作  
    顶部 USBC -C 显示屏 3.3 0 0 显示正常工作   显示器不工作  

     --

      Seb.

       e2e.ti.com/.../TPS65981_5F00_Advanced_5F00_01_5F00_20250513_5F00_TI_5F00_Logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seb:

    听起来 GPIO 现在可以正常工作、但热插拔存在新问题?

    热插拔时、TPS65981 上的 HPD 引脚是否切换? PD 消息看起来正确、并且在启动和热插拔状态之间是相同的。

    这时会发送并收到“Attention"消息“消息、这意味着 DP 交替模式协商已完成、并指示连接了监控器。 如果 HPD 在热插拔期间生效、则 PD 控制器应按预期运行、问题可能出在其他地方。

     只有在加电前保持显示屏时、显示屏才起作用。 在热插拔情况下显示不起作用。 问题似乎出现在 Aux 配置和读取中。 请参阅下表。 USB 3.0 在这两种情况下均可工作。

    TPS65981 不会与连接到 TUSB 部分的 GPIO 之外的辅助线路交互以对信号进行多路复用。 只要多路复用正确且已指示 HPD、PD 控制器可能不存在问题。

    我认为您指示的数据值差异不会影响 DP 行为。 您能否分享评估板日志并告诉我您看到的区别是什么? 我可以再次检查。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

      EVK 日志文件在 2 周前已上传。 请搜索 EVK_log.zip

    我将比较 GPIO 和恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说、当您遇到新问题时、我会建议您使用不同的主题。 我会让克里斯看看 日志,它不是在我的电脑上打开.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    谢谢、我找到了。

    如前面的消息中所述、如果 PD 日志看起来相同且 GPIO 多路复用正确、则问题可能与 PD 控制器无关。

    查看“evk_log.ccgx3"日志“日志并将其与“...TI_hotplug.ccgx3"进行“进行比较后、它们看起来相同、这表示 PD 消息应该是正确的。 如果 GPIO 输出 (CTL0、1、2) 按预期设置、则 PD 控制器将执行其需要的操作。 最后、我建议检查 TPS65981 的 HPD 引脚、并确保在发生热插拔时它切换为高电平。

    如果 HPD 切换、则问题可能出在系统中的其他地方。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    HDMI 电缆是否有 TPS65987_Advanced_01_20250513“日志?  

    在这些日志中、似乎正在正确协商 PD、因此我不会期望这里错误地触发 GPIO。

    如果您还没有、请共享 STAR HDMI 加密狗的 PD 日志。 我们需要确保正确协商 DP、因为如果未协商 DP、GPIO 不会触发。

    谢谢、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试使用随附的 pjt。

    我进行了一些更改、这些更改应该可以改善 DP GPIO 的行为。

    e2e.ti.com/.../TPS65981_5F00_Advanced_5F00_01_5F00_20250521_5F00_TI.pjt

    谢谢。此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

       现在、GPIO 按预期切换并且工作正常。  

    TPS65981_Advanced_01_20250521_TI CTL1 CTL0 翻转 链路状态
    USB pendrive 3.0 0 3.3 0 正在 USB 3.0 中检测
    底部 USB 盘驱动器 3.0 0 3.3 3.3 正在 USB 3.0 中检测
    顶部转换器 — 星形 3.3 3.3 0 USB 3.0、HDMI 中检测
    底部加密狗 — 星形 3.3 3.3 3.3 USB 3.0、HDMI 中检测
    底部 USBC -C 显示屏 3.3 0 0 显示正常工作
    顶部 USBC -C 显示屏 3.3 0 3.3 显示正常工作  

    您能否 使用以下详细信息更新当前能力?  
    内部 5V 路径:2A
    内部 12V 路径:2A
    外部 12V 路径:2A

      我面临的唯一一个问题是特定场景下的显示操作。  

    场景 1:首先将 HDMI 显示器连接到 USB - C 转换器。 然后将转换器连接到 USB-C 端口、HDMI 显示器工作正常。  

    场景 2:首先将 USB - C 转换器连接到 USB-C 端口。 然后、将 HDMI 显示器连接到加密狗。 HDMI 典型工作原理

       原因是 HPD 实现。 HPD 通过当前图像中的 GPIO4 发生。 但在本例中、CTL1 用作 CPU 的 HPD。 当软件狗插入系统时、将发生 HPD、系统将从软件狗读取数据。 此时 HDMI 显示器不在那里。 因此、它无法正确配置。 是否有办法将 GPIO4 功能移动到 GPIO2? 我认为这将解决这个问题。  
     --

       Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    今天是 TI 美国的假日。  请原谅您的延迟。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您应该能够在 Transmit Source Capabilities 寄存器中自行修改设置。 您无法同时通过内部和外部电源路径将 PD 控制器配置为供电。

    因此它没有正确配置。 是否有办法将 GPIO4 功能移动到 GPIO2? 我认为这将解决这个问题。  [/报价]

    通过 GUI、HPD 似乎不是 GPIO 映射事件的可配置选项。  数据表仅提到使用 GPIO 4 和 5 作为 HPD、这些 GPIO 在 Misc Config 0x5e 寄存器中配置。

    否、没有将 GPIO2 配置为 HPD 的选项。 您将需要使用 USB4 或 5 作为 HPD。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

       我使用的是 C 型显示屏、该显示屏由直流适配器供电。 现在、我正在尝试测试 12V 显示屏、该显示屏由 C 型电源供电。

    我可以在 PD 消息中看到 12 伏功能。 12V 电源未开启。 我还会在这里附加日志文件。

    您能帮助识别问题吗?

    e2e.ti.com/.../TPS65981_5F00_Advanced_5F00_01_5F00_20250521_5F00_TI_5F00_12V_5F00_Display_5F00_Top.csv  e2e.ti.com/.../TPS65981_5F00_Advanced_5F00_01_5F00_20250521_5F00_TI_5F00_12V_5F00_Display_5F00_Top.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    我对你的发言有点困惑。 TPS65981 用作此处的供电方还是接收端?

    从共享的日志中、接收端是请求对象位置 1、即 5V PDO。

    在这种情况下、受电方不请求 12V 合约。 提供了正确的拉电容、我们可能无法解决灌电流没有请求提供的电压的问题。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

        TPS65981 用作源。  

    --

      Seb.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seb:

    如上所述、TPS65981 似乎正在正确地在供电方功能中广播 12V PDO。 此时、由受电方实际请求 PD 合约。 除非源上限消息出现问题、否则 TPS65981 无法再做任何其他操作。

    谢谢。此致、

    Chris