主题中讨论的其他器件: TPS6521905、 TPS65219、 TPS65219EVM
工具/软件:
尊敬的团队:
我在我的设计中使用 上面提到的部分,上面提到的部分.
同时在查看数据表的同时检查输入电压要求。 我遇到了下面的附加图像。
这表明输入电压范围为 2.2V 至 5.5V。 我需要知道表中的余量是多少、以及 PWM 和 FF 的余量之间的差异。
此外、我还需要说明、假设我正在生成 3.3V 的输出、那么我是否应该给出该余量电压作为裕度并提供 4.3V (min) 的输入电压。
请检查并尽快回复。
谢谢。此致、
Maharajan P