This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6522005-CCS EP:关于输入电压阈值

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS65219, TPS65219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516844/tps6522005-ep-regarding-the-input-voltage-threshold

部件号:TPS6522005-CCS EP
主题中讨论的其他器件: TPS6521905TPS65219TPS65219EVM

工具/软件:

尊敬的团队:  

我在我的设计中使用 上面提到的部分,上面提到的部分.  
同时在查看数据表的同时检查输入电压要求。 我遇到了下面的附加图像。

这表明输入电压范围为 2.2V 至 5.5V。 我需要知道表中的余量是多少、以及 PWM 和 FF 的余量之间的差异。
此外、我还需要说明、假设我正在生成 3.3V 的输出、那么我是否应该给出该余量电压作为裕度并提供 4.3V (min) 的输入电压。

请检查并尽快回复。

谢谢。此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    感谢您在 E2E 上联系我们。  
    不同的余量值将取决于器件运行模式、强制 PWM 模式(准固定频率)或 FF(固定频率)模式。  
    并且会 随着电流接近最大值而增加。  

    默认情况下、对于 TPS6522005-PWM-BUCK、BUCK_FF_ENABLE 位设置为“0",“,这、这意味着这处于 EP /准固定频率模式。  

    为了确保器件参数保持在规格范围内、必须遵循余量要求。  

    是的、要确认、如果您计划在 FF 模式下输出 3.3V 且 Iout = IOUT_max、则输入电压应该至少为 4.3V
    对于最大输出电流下的 PWM 模式、输入电压至少应为 4.0V。  

    希望这有助于澄清问题、如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  

    感谢您的澄清这是一个很大的帮助。

    此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Sarah、  
    我还有一个关于这个芯片的问题。
    请参阅随附的下图

    在降压稳压器 1 中、提到 TRAMP 可以在 0.3 到 1.65ms 的范围内
    我们能否将斜坡时间设置为某个精确的时间。

    如果是、请指导我确定所有降压转换器 1、2、3 和 LDO1、2、3 的斜坡时间 4.

    对于 LDO 3 和 4、它被称为快速和慢速、需要选择哪一个以及如何确定它处于快速模式还是慢速模式。  
    谢谢。此致、  

    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    对于降压转换器 1/2/3、遗憾的是、这个斜坡时间是不可配置的。
    这意味着为测得的斜坡时间最小值和最大值提供一个范围。  

    对于 LDO 1/2、斜坡时间不可配置、但斜坡时间 可能会 根据电源轨配置为 LDO 还是负载开关而变化(LSW 模式)  

    对于 LDO 3/4、在相应的 LDOx_VOUT 寄存器中、通过 LDOx_SLOW_PU_RAMP 位对其进行配置:

    对于 TPS6522005-NVM EP、默认设置为= 1(慢速斜坡)、但可以进行配置。  

    如果还有其他问题需要进一步澄清、请告诉我。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  

    感谢您的答复、  

    关于斜坡时间很好,  

    但在数据表中提到可以配置上电和断电时序。

    它是如何完成的以及要使用的工具?

    此外、该芯片还支持对这些序列配置和电压配置进行预编程。

    请尽快答复。

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    是的、可以通过配置 BUCK/LDO_SEQUENCE_SLOT 寄存器并使用 POWER_UP/DOWN_SLOT_DURATION_x 调整时隙持续时间来配置时序控制

    这可通过 I2C 完成。 TPS65219_GUI 可用于配置寄存器设置、也可使用内置的上电/断电序列工具来配置所需的序列设置:

    是的。 TPS6522005-NVM 是用户可编程的、这意味着它支持用户配置和 EP 编程、可在上电时将所需设置设置为默认设置。  

    此过程与 TPS6521905 相同、有关更多详细信息、请参阅 TPS65219 NVM 编程指南

    如果您对此流程有更多问题、请告诉我!

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  

    感谢您的澄清、这对我们帮助很大、  

    我只是有一个小疑问,

    编程是预编程还是在启动后编程、  

    上面提到的 GUI 适用于配置权限、该工具是否支持编程、或者我是否应该使用任何其他编程工具进行编程、  

    谢谢。此致、
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan

    美国团队将于 5 月 26 日的公众假期。 预计他们会在 27 日之前回到你身边。

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    编程是否预先可编程?还是在引导之后、 

    您能解释一下您的意思是“预编程“吗?
     处于 INITIALIZE 状态时、可对 PMIC 进行编程(为 VSYS 供电,但所有输出和监视器都关闭)

    上述 GUI 适用于配置权限、该工具是否支持编程、或者我是否应该使用任何其他编程工具

    可以、GUI 支持编程和配置。
    编程指南的第 4 节和 4.10 节 介绍了如何使用 GUI 中的“NVM Programming“选项卡对 NVM 重新编程的步骤。
    配置所需的设置后、点击按钮以便对器件进行编程:

    可导出/导入设置以加快配置过程。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  

    感谢您的回答、  
    这是非常有帮助的。

    对于此器件和 GUI、我有一点疑问。

    当我搜索 TPS6522005-GUI 的驱动程序时、我没有得到任何东西、但当我搜索器件 TPS6521905  时、在讨论编程 EP 时、建议采用类似的方法。 对于 TPS6521905 部分、我获得了驱动程序、因此我可以使用  TPS6522005 EP 的驱动程序。  

    请仔细研究并尽快回复

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    是的、我可以确认 TPS6521905 驱动器与 EP 兼容。  
    这两个器件的特性和寄存器映射是相同的
    它们属于同一器件系列。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Sarah、  

    我还有一个关于此器件的问题、  

    TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP
    PMIC 降压   PMIC 降压稳压器 1 PMIC 降压稳压器 2   PMIC 降压稳压器 3.  
    电流 (A) 3.5 2. 2.
    输出电压 (V) 0.9 0.85 1.8
    输入电压 (V) 5. 5. 5.
    燃油效率更高      

    TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP TPS6522005-CCS EP
    PMIC 降压   PMIC 降压稳压器 1 PMIC 降压稳压器 2   PMIC 降压稳压器 3.  
    电流 (A) 3.5 2. 2.
    输出电压 (V) 0.9 0.85 1.8
    输入电压 (V) 2.5 2.5 2.5
    燃油效率更高      

    上面随附的两个表 包含降压稳压器的输入和输出电压:  

    您能绘制和分享上述给定详细信息的效率吗、  
    或者请指导我如何操作、我也会试一下、  

    效率对于估算输入电流和功率损耗至关重要。
    请尽快为我提供上述详细信息的效率、

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    EP 没有 效率仿真。 如数据表中所述、仅记录了特定参数下的效率数据。  

    如需了解特定参数的效率信息、可在此处使用效率估算器工具: https://www.ti.com/tool/download/SLVRBL7

    此示例适用于同一系列的 TPS65219 (-Q1) 器件、但 数据将与 TPS6522005-TPS6522005 EP 兼容。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  

    感谢您的回答、  
    我非常感谢、  

    我对该器件还有一点疑问、  

    该芯片是否作为空白芯片提供或者任何预编程值是否存在。

    为了进一步理解、我来解释一下、

    就像我们获得器件时、它将为空、没有配置、我们必须配置所需的内容、

    也会附带一些默认配置、我们必须根据需要重新对其进行编程。 如果是、请说明默认配置是什么。

    请尽快回复、

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    对于 TPS6522005-NVM EP、大多数寄存器为空。 只有以下寄存器不为空:

    以下是包含所有默认值的确切寄存器映射文件:

    e2e.ti.com/.../x05E_5F00_V0.csv

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarah Lao:  

    随附以下内容是  您提供的用户指南中提供的 TPS65219EVM 的参考原理图

    是否 EP 也可以对 TPS6522005-CCS 使用相同的器件?

    请参阅下面随附的图像  

     

    请尽快回复、  

    谢谢。此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    是的、TPS65219EVM 原理图也可用作 TPS6522005-EVM EP 的参考。  

    如果您对联系有任何具体问题或顾虑、请告诉我

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:  
    我们是否可以继续通过邮件进行有关讨论的 Connection。

    此致、Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    是的、请随时通过 s-lao@ti.com 与我联系 、
    并在 Sathish vallamkonda@ti.com 中循环 ,他是另一位工程师,通常支持此设备。  

    此致、
    Sarah