This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:发生了 Vout 过压情况

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529824/tps61252-vout-overvoltage-scenario-occurred

器件型号:TPS61252

工具/软件:

尊敬的团队:

我们刚刚在物联网板中推出了用于为超级电容器充电的 tps61252 IC。 超级电容器连接到 TPS61252 的输出。 根据所选电阻器、Vout 设置为 4V。 但是、有时 Vout 的电压会大于 6V。 输出会持续保持升压。 如图所示:

上面的 图片捕获了图片下面一段的 Vout、上面一段的 Vout 具有电路的输入电流。 在第一种模式中、Vout 分级变为>6V。 第二 张图正确、当 Vout < 4V 时。 这是同一 PCB。 以下是原理图。

为什么即使我们已正确设置所有 Rs 和 Cs、Vout 也会高于 4V?  ILIM 设置为 180mA。  

我们迫切需要尽快使该委员会发挥作用并需要援助。 请在这方面提供帮助。

此致、

Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamlesh:

    您的测试条件是什么? 我是说 Vin、Io...  此外、您的正确测试波形和有问题的测试波形是否在同一个电路板上测量? 测试过程中是否有任何差异?  如果在输出端断开超级电容器的连接并使用电子负载作为负载、这个问题是否仍然会发生?

    期待您的答复。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、谢天谢地 

    感谢您的及时答复。

    测试条件:

    VIN = 3.6V(lisocl2 电池)

    VOUT 目标= 4V

    IOUT =我们希望在超级电容器充电期间保持 180mA 的限值。 我们据此设置 R_ILIM。

    图:所附的两个图显示了正确和不正确的行为。 每个图的下半部分是 Vout。 每个图形的上段为 i (in)。 您可以在每个分段的右角检查这些数量的最大值、最小值和平均值。 正确的图是 Vout 低于 4V 的图。 这两个图表在同一块电路板上进行测量。 当我将超级电容器放电至 3.3V 并再次对其充电时、行为会得到纠正。 然而,在任何下电上电(这我不知道),如果电压上升到 4V 以上,在所有后续的下电上电,它会一直到 6.7v 分阶段。

    测试过程:上电后、控制器启用 tps61252。 R1 和 R2 配置为将 Vout 升压至 4V。 我们会对电路板进行多次下电上电。

    在某些周期中、Vout 增加至 6.8V、此时反馈引脚上的电压为 1.9v。 是什么导致 Vout 上升到> 4V。 这可能会损坏 Vout 上连接的电路。

    手动对超级电容器放电后、即 Vout ~0V。 在下一次下电上电中、Vout 达到预期的 4V。 是什么导致这种情况发生了自我纠正?

    此致、

    Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamlesh:

    首先、我们需要排除该问题是否与 PCB 有关。 您是否有其他电路板? 他们是否有类似的问题?  此外、如果您将负载更改为电子负载、系统输出是否正常?  由于我只能使用 EVM 连接电子负载进行测试、因此您可能需要提供一个特定的有问题的工作条件来帮助我重现问题。  这将有助于我们更好地找到问题。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:

    在 15 块电路板中、3 块电路板遇到此问题。 完成 20 次下电上电。 我无法重现此图。 在 TPS61252 的输出端连接了 22uF 电容器之后的超级电容器。 这些超级电容器的充电电压达到 4V。 充电后、4V 线路连接到 gsm 调制解调器(负载变化)。 我正在超级电容器电压达到 4V 之前为调制解调器上电。 这可能是问题、在 Vout 达到所需电压之前在其上施加瞬态负载?  

    我还连接了电子负载。 对于 eload Vout、Iin 波形似乎很好。  

    此致、

    Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamlesh:

    一般而言、瞬态负载会导致输出电压波动、从而使芯片相信输出电压未达到设定值并继续切换。 超级电容器电压达到 4V 后、是否可以为调制解调器上电? 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aurora:  

    我们移除了超级电容器并直接在 Vout 上连接调制解调器。 这是 Vout:

    可以看到、只要输入电流增加、Vout 就会下降(这可能在电流图中不明显,但通过更多采样的图可以看出)。 当 Vout 降至 3.3V 以下时、调制解调器复位。 不过、我在这里没有看到任何不稳定的迹象。 此外、我们已在数天内完成多块电路板的测试、但仍然无法重现测试过程。  

    我很不清楚是否应继续推行这项计划。 下一步可以是什么?

    此致、

    Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamlesh:

    当您增大 Iin 时、当它触发输入电流限制时、Vout 将下降。 因此这可能是正常现象。 您可以对其进行检查。  

    Aurora