工具/软件:
尊敬的团队:
我们刚刚在物联网板中推出了用于为超级电容器充电的 tps61252 IC。 超级电容器连接到 TPS61252 的输出。 根据所选电阻器、Vout 设置为 4V。 但是、有时 Vout 的电压会大于 6V。 输出会持续保持升压。 如图所示:


上面的 图片捕获了图片下面一段的 Vout、上面一段的 Vout 具有电路的输入电流。 在第一种模式中、Vout 分级变为>6V。 第二 张图正确、当 Vout < 4V 时。 这是同一 PCB。 以下是原理图。

为什么即使我们已正确设置所有 Rs 和 Cs、Vout 也会高于 4V? ILIM 设置为 180mA。
我们迫切需要尽快使该委员会发挥作用并需要援助。 请在这方面提供帮助。
此致、
Kamlesh