This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51386:原理图审阅请求 — 输入为 12V 时无输出电压

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51386EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528413/tps51386-schematic-review-request---no-output-voltage-with-12v-input

器件型号:TPS51386

工具/软件:

您好:  

我需要一些关于此电路的帮助。 根据数据表和开发板进行设计。 输出电压应为 5V。 但在这种情况下、只能测量 0V 电压。

该电路在 12V 输入电压下的总功耗约为 0.7mA。 尽管原理图中降压输入端没有电容器、但有 1x10µF μ F、2x22µF μ F 陶瓷 电容器和 1x 33µ μ F 聚合物铝制电解电容器。 该电路由具有 12V 电压的直流/直流电源供电。 输入允许的电压范围内的变化不会在输出端显示结果。

首先、我认为反馈电路有问题、所以我在 PCB 上贴片、使反馈电阻器更靠近 IC 的引脚 4。 但输出没有变化。

有趣的是内部 LDO 工作正常。 在去耦电容器 C314 处测量 5V。  

根据参考设计、我所做的另一项更改是输入电阻分压器 R305 和 R305、用于 100k/36k 至 20k/20k 的使能信号。 对输出没有影响。

POWERGOOD 为低电平。 在 SW 引脚无电压时、FB 也不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tobias Hirsch:

    一些建议

    • EN 引脚电压应小于 5.5V、如果将 R305 和 R306 更改为 20K/20K、则在 VIN 上施加 12V 电压、则在 EN 引脚上看到 6V 电压、这种情况不正确。
    • 因此、作为实验、移除 R305 和 R306 并应用 VIN。
    • 每当我们看到电源正常引脚为低电平时、这意味着输出电压要么是欠压、要么是过压、要么是热关断。
    • 请检查输出端连接的负载是什么。
    • 检查启动波形(VIN、SW、Vout 和输入电流)。
    • 同时检查各引脚与部件之间的导通性。
    • 如果仍然不起作用、则只需用新零件替换零件即可。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    感谢您的答复。  

    因此、我会就上述各点作出简短的报告;

    -所以我从 100k/36k 开始 — 它不工作与 12V 输入->在使能引脚我得到了这个电阻器组合的电压 3,2V。

    -请注意、有一个齐纳二极管限制使能引脚的电压->如果是 20k/20k、则使能引脚上的电压正好为 5V

    -所以我认为与输出端的欠压或过压相同,我可以排除热关断,因为没有明显的极端功率耗散,因为我写的所有电流在 12V 输入约为 7mA。

    -对于负载 I 测试与两个选项:-空载操作和 100R,这意味着应该有一个电流在 5V 输出电压的 50mA。

    -我也测试了从评估板上电序列 — 应用 VIN 并将使能引脚置于高电平后。 也不起作用。

    -我还检查了每个引脚的导通性 — 没有中断或短路

    此致  

    Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tobias Hirsch:

    您能否捕获 VIN、VSW、Vout、输入电流的波形?

    此外、测试了多少个器件以及有多少器件发生故障。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    同时、我测试了 4 块 PCB — 它们在 12V 输入下都表现出相同的行为

    我将捕获波形。

    此致  

    Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    将等待波形。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    这些就是波形

    - CH2(蓝色)- VIN

    - CH1(黄色)- SW

    - CH3(粉色)- Vout

    此致  

    Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    这似乎是 LS FET 未导通、并且由于该器件达到输出过压。

    请使用万用表检查 SW 到电感器和 IC PGND 到 PCB GND 之间的导通性。

    我认为这可能是 PCB 焊接问题。

    另外、从电路板上拆下 IC、并使用万用表检查 SW 至 GND。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    我检查了所有这些点。

    -我在更靠近引脚 VCC 的位置添加了一个旁路电容器 (1µF)- 无结果

    -我在 TPS 和电路的针脚之间增加了一根额外的铜线

         - SW 和电感

         -反馈网络的 FB 和电阻器

         - PGND 和 GND

         - AGND 和 GND

    ->因此所有引脚和电路之间导通、添加的电线不起作用

    我还检查了焊接 — 同样可以,我使用了 IC 的推荐封装  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    这是非常奇怪的。

    您能否使用客户电路板上的 IC、然后放上 TPS51386EVM、看看它的行为如何。

    此外、请分享客户电路板的布局布线。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    很遗憾、我们没有 TI 评估板、但我会给您发送 PCB 的布局

    此致

    Tobias  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    我建议订购评估板并进行检查。

    我将通过它来共享布局文件。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    您更喜欢哪种格式? 您可以使用 pcbdoc 吗?  

    此致、  

    Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias,

    请提供.brd 格式。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    很抱歉、我们不使用 Eagle 进行 PCB 开发。

    我找到了以下文章: https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Unable-to-import-files-created-using-Altium-Designer-in-Eagle.html 用于将 PCB ASCII 导入 Eagle。

    您可以使用添加的 PCB 文件尝试此操作。 请告诉我这是否有效。 我们还可以使用 PCB 的 Gerber-Files 进行尝试

    此致、

    Tobias

    e2e.ti.com/.../pcb_5F00_svp3_5F00_poe_5F00_module.pcb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    我建议订购评估板并进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    那么、您可以打开 PCB 设计吗? 您是否注意到任何设计错误?

    我们将订购评估板,但这将需要几天。  

    此致、

    Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    我仍在测试其他要点:

    - 我移除了 MODE 引脚的接地,并将该引脚放置在 VCC 上

    -我添加了一个电容器到 SS 引脚 — 约 100N — 根据数据表应该是一个约 16.8ms 的开始时间

    - CH1 黄色 — Vin

    - CH2 蓝色 — Vout

    ->但在这种配置下,输出持续 300ms 时电压>4V ,然后回退到 0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    请始终捕获 SW 节点。

    希望客户订购了 EVM。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    现在我将解决这个问题、检查 EVM 后、我们可以再次进行通话。

    此致、

    Haseen。