工具/软件:
您好:
我需要一些关于此电路的帮助。 根据数据表和开发板进行设计。 输出电压应为 5V。 但在这种情况下、只能测量 0V 电压。
该电路在 12V 输入电压下的总功耗约为 0.7mA。 尽管原理图中降压输入端没有电容器、但有 1x10µF μ F、2x22µF μ F 陶瓷 电容器和 1x 33µ μ F 聚合物铝制电解电容器。 该电路由具有 12V 电压的直流/直流电源供电。 输入允许的电压范围内的变化不会在输出端显示结果。
首先、我认为反馈电路有问题、所以我在 PCB 上贴片、使反馈电阻器更靠近 IC 的引脚 4。 但输出没有变化。
有趣的是内部 LDO 工作正常。 在去耦电容器 C314 处测量 5V。
根据参考设计、我所做的另一项更改是输入电阻分压器 R305 和 R305、用于 100k/36k 至 20k/20k 的使能信号。 对输出没有影响。
POWERGOOD 为低电平。 在 SW 引脚无电压时、FB 也不是。