This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:使用 TPS25730D 诊断自制测试板故障

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532816/tps25730-trouble-self-made-test-board-with-tps25730d

器件型号:TPS25730

工具/软件:

大家好:

我们设计了一块板来测试 TPS25730D。 我们用于为 Lenovo USB-C PD 设备提供 65W。

连接源器件后、引脚 CAP_MIS 切换。 我们在 VBUS_IN 端口上测量 5V/PWM“信号 50/50 占空比。

如果连接有问题、您能查看我们的原理图吗?

我们的 ADCIN 配置如下:

我上传了包含原理图的 PDF

e2e.ti.com/.../RPE_5F00_uC_5F00_PS_5F00_V20.pdf

感谢您提前回复速度!!!

Georgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georgi:

    可能有几件事情会出错、但我会先从这里开始。

    中的故障应通过弱上拉 (10k 或 100k) 上拉至 LDO3v3、否则如果器件看到 Fault_in 引脚处于低电平状态、则该器件将在上电时禁用。

    如果这样可以解决您的问题、请告诉我们。 我在原理图中没有看到任何其他会导致明显问题的内容。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、感谢您的快速回答。 我的器件现在启动。 我可以在输出端测量 15V 电压、但 CAP_MIS 信号仍在切换。 这种行为的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Georgi:

    您是否有方法获取 PD 日志? CC 线路通信的解码跟踪日志? 这将是了解电容失配引脚切换原因的最佳方法。

    通常、如果适配器为兼容 PDO 提供的功率小于通过 ADCINx 电阻器配置计算出的最小功率、则 Caps Mismatch 引脚会切换

    根据您的设置、我认为最小功率将设置为 45W、但您将 TPS25730 限制为最大 15V、因此它基于适配器 15V 一致性的最大功率。

    适配器是否列出了支持的电压和电流电平? 您能否分享支持级别的图片或列表?

    可能值得测试的一点是降低所需的工作电流、并查看电容不匹配 GPIO 是否停止切换。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、问题已解决。 非常感谢!!!