工具/软件:
大家好:
我们设计了一块板来测试 TPS25730D。 我们用于为 Lenovo USB-C PD 设备提供 65W。
连接源器件后、引脚 CAP_MIS 切换。 我们在 VBUS_IN 端口上测量 5V/PWM“信号 50/50 占空比。
如果连接有问题、您能查看我们的原理图吗?
我们的 ADCIN 配置如下:

我上传了包含原理图的 PDF
e2e.ti.com/.../RPE_5F00_uC_5F00_PS_5F00_V20.pdf
感谢您提前回复速度!!!
Georgi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好:
我们设计了一块板来测试 TPS25730D。 我们用于为 Lenovo USB-C PD 设备提供 65W。
连接源器件后、引脚 CAP_MIS 切换。 我们在 VBUS_IN 端口上测量 5V/PWM“信号 50/50 占空比。
如果连接有问题、您能查看我们的原理图吗?
我们的 ADCIN 配置如下:

我上传了包含原理图的 PDF
e2e.ti.com/.../RPE_5F00_uC_5F00_PS_5F00_V20.pdf
感谢您提前回复速度!!!
Georgi
尊敬的 Georgi:
您是否有方法获取 PD 日志? CC 线路通信的解码跟踪日志? 这将是了解电容失配引脚切换原因的最佳方法。
通常、如果适配器为兼容 PDO 提供的功率小于通过 ADCINx 电阻器配置计算出的最小功率、则 Caps Mismatch 引脚会切换
根据您的设置、我认为最小功率将设置为 45W、但您将 TPS25730 限制为最大 15V、因此它基于适配器 15V 一致性的最大功率。
适配器是否列出了支持的电压和电流电平? 您能否分享支持级别的图片或列表?
可能值得测试的一点是降低所需的工作电流、并查看电容不匹配 GPIO 是否停止切换。
谢谢。此致、
Chris