主题中讨论的其他部件:UC1843
工具/软件:
大家好、我想知道 UC1843 系列的误差放大器是运算放大器还是 OTA、这会让输出端的电流源感到困惑
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、我想知道 UC1843 系列的误差放大器是运算放大器还是 OTA、这会让输出端的电流源感到困惑
你好 Daniel,我引用这个图片: 
我想知道这一点、因为如果是 OTA、补偿网络应该会有所不同。 我面临着使用此芯片设计升压转换器 (12V 至 18V) 的一个巨大过冲问题。 我计算出补偿网络有一个零点来抵消 RL/Cout 极点、有一个高频极点来抵消 Cout 及其 ESR 提供的零点。 未考虑右半平面零点、因为升压转换器将在 DCM 模式下运行(这适用于非常低的输出功率)。