This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A-SP:误差放大器

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532860/uc1843a-sp-error-amplifier

部件号:UC1843A-SP
主题中讨论的其他部件:UC1843

工具/软件:

大家好、我想知道 UC1843 系列的误差放大器是运算放大器还是 OTA、这会让输出端的电流源感到困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joaquin、

    UC1843 系列使用运算放大器。
    您指的是什么图片?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Daniel,我引用这个图片:


    我想知道这一点、因为如果是 OTA、补偿网络应该会有所不同。 我面临着使用此芯片设计升压转换器 (12V 至 18V) 的一个巨大过冲问题。 我计算出补偿网络有一个零点来抵消 RL/Cout 极点、有一个高频极点来抵消 Cout 及其 ESR 提供的零点。 未考虑右半平面零点、因为升压转换器将在 DCM 模式下运行(这适用于非常低的输出功率)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joaquin、

    我懂了。
    图片中的电流与误差放大器使用的运算放大器是独立的。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么电流源的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joaquin、

    图中的电流旨在表明误差放大器为运算放大器外部的 0.5mA 供电。
    注意到运算放大器仅拉低而不是拉高。
    0.5mA 会将其拉回至高电平。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有点令人困惑、您认为将其拉回到高电平是什么意思? 我对运算放大器的理解是、误差电压由 AVOL 放大、此时没有下拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joaquin、

    Im 来讨论误差放大器的输出。
    有许多不同类型的运算放大器。
    您很可能想到的一个是推挽输出、其中运算放大器将根据它尝试强制的输出来上拉或下拉电压。
    图中的运算放大器显示它只会下拉、但也有内部的电流源。
    该电流源提供拉电流和灌电流的“上拉“部分。

    它很可能与您正在处理的控制环路无关。

    谢谢、
    Daniel