This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:在空载期间可闻系统噪声

Guru**** 2532490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530692/ucc256403-audible-noise-from-system-during-no-load

器件型号:UCC256403

工具/软件:

你(们)好  

在测试低于规格的 LLC 转换器时

输入范围:–360V 至 410V

输出: — 400V  

我们得到了 LLC 转换器在无条件下的可闻噪声。 在增加最小负载后、没有来自系统的噪声。

参考指示符 数据值   人员
RBLKupper 14.97 MΩ μ s
RBLKlower 124. kΩ μ s
RBWupper
RBWlower 6.6. kΩ μ s
CISNS. 150 pF
RISNS 42 Ω μ s
CVCRupper 22 pF
CVCRlower 2700 pF
Lr 11.
lm 48
CR 0.054 uF
CSS 470 NF
RLLupper 820.00 kΩ μ s
RLLlower 750.00 kΩ μ s

请检查附加值、建议哪些区域受到影响。 以消除元件需要更改的噪声。

谢谢、此致

Eswara Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在突发模式下、当开关频率低于可闻范围时、控制器会产生噪声。 如果您不想获得可闻噪声、可能必须禁用突发模式。  

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请仅考虑上述值、建议对突发模式禁用进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以使用选项 7 更改偏置绕组电阻器 RBWlower 和 RBWupper、并可以使用设计计算器进行相同的计算。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果控制器的工作频率相同、请确认控制器在无负载条件下将如何耗散能量。 空载期间的控制方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在空载条件下、如果突发模式被禁用、电流将 在转换器内部循环、这将导致空载效率降低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能告诉我电流将在转换器内循环吗? 来改变 PWM 频率或占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅以下文档第 20 页进行分析。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaaj7/sluaaj7.pdf?ts = 1750912563015&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC256404

    此致、

    Sougata