请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 工具/软件:
你好
我发现、在数据表中、建议为 VSYS_SENSE 引脚使用 2 个电阻器(总共为 500Ω) 和)和一个 10V 齐纳二极管。 但我没有了解电阻器和齐纳二极管的详细信息(如封装尺寸)、能否详细介绍这些电阻器和齐纳二极管、或者进一步的方法或公式、以便为它们选择正确的参数。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好
我发现、在数据表中、建议为 VSYS_SENSE 引脚使用 2 个电阻器(总共为 500Ω) 和)和一个 10V 齐纳二极管。 但我没有了解电阻器和齐纳二极管的详细信息(如封装尺寸)、能否详细介绍这些电阻器和齐纳二极管、或者进一步的方法或公式、以便为它们选择正确的参数。