This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:引脚 VSYS_SENSE 的上拉电阻器和下拉齐纳

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531859/tps6594-q1-pull-up-resistor-and-pull-down-zener-of-pin-vsys_sense

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

你好  

我发现、在数据表中、建议为 VSYS_SENSE 引脚使用 2 个电阻器(总共为 500Ω) 和)和一个 10V 齐纳二极管。 但我没有了解电阻器和齐纳二极管的详细信息(如封装尺寸)、能否详细介绍这些电阻器和齐纳二极管、或者进一步的方法或公式、以便为它们选择正确的参数。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵才:

    我想数据表涵盖了该主题。 请参阅下表。

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jari。