This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:SW 上的负峰值电压为 0.74v@38nS、是否存在任何风险?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533981/tps54202-negative-peak-voltage-on-sw-is-0-74v-38ns-any-risks

器件型号:TPS54202

工具/软件:

您好、

a 我的账户测量 TPS54202 SW 引脚上的负峰值电压为–0.74V@38nS、 TPS54202 是否存在风险?

注意:GND 环路 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否希望尽快帮助处理此案例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    如果我们看到 SW 引脚的绝对最大值为–5V、持续 20ns

    从上面可以看出、38ns 内的–0.74V 远小于–5V、持续 20ns、我没有看到任何问题、效率的降低也可以忽略不计。

    此致、

    Haseen。