请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54202 工具/软件:
您好、
a 我的账户测量 TPS54202 SW 引脚上的负峰值电压为–0.74V@38nS、 TPS54202 是否存在风险?
注意:GND 环路 如下所示。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.