请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLVM23615 工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户正在考虑使用 TLVM23615、并查看其数据表。 他们对 PG (PGOOD) 等级有疑问。
您能告诉我、为什么 PG (PGOOD) 在绝对最大额定值下的最低规格为“0" V“ V、而不是像其他规格那样“-0.3V"?–0?</s>“

此致、
二宫幸史
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.