主题中讨论的其他器件: TPS61020、 TPS2116
工具/软件:
尊敬的支持团队:
这是否意味着它能够承受 6.4A 电流的时间是 1ms?
还是意味着时间为 1ms 的 2%、即 0.02ms?

此致、
DICE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kunal:
当我首次询问时、我告诉您开关 TPS2117 产生的电流很大。
但是、经过研究、我发现 TPS2117 电源的切换会导致下游级 TPS61020 的开关波形出现异常、导致电流增加。
由于这种增加的电流通过 TPS2117、我于 6 月 27 日向您发送了波形。
因此、我想知道流经 TPS2117 的电流和电压、而不是 TPS2117 开关时的输入电流和电压、这是否是导致故障的原因?
是否可以从 6 月 27 日开始判断波形?
如果您没有足够的测量波形等、请与我联系
此致、
DICE-K