This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:绝对最大额定值的"IMAX、PLS"

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2117, TPS61020, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529421/tps2117-imax-pls-of-absolute-maximum-ratings

器件型号:TPS2117
主题中讨论的其他器件: TPS61020TPS2116

工具/软件:

尊敬的支持团队:

这是否意味着它能够承受 6.4A 电流的时间是 1ms?
还是意味着时间为 1ms 的 2%、即 0.02ms?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    考虑到在 98%的脉冲持续时间内没有电流、它可以支持 6.4A 电流并持续 1ms。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的答复。

    我正在寻找 TPS2117 故障的原因。
    我已经用私人邮件发送了波形、您能看一下吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    您是否看到了私人邮件?
    您能告诉我们您的意见吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我在那里回答了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的答复。

    我仍然无法确定此使用是否有任何问题。
    我认为 Ch4 是通过 TPS2117 为两个 47uF 输出电容器充电的电流、但这不正确吗?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    是否可以减小该电流? 我看不到重大风险。 但可以 尝试减小该电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的支持。

    当将 VOUT 从 VIN1 切换至 VIN2 时、该电流会流动。
    是否有办法防止这种情况发生?
    此电流是否正常、是否不会导致故障?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    是否可以在同一个实验中探测输入电流和两个输入电压?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的支持。

    我已经测量了 VIN1 的输入电压和输入电流。

    我已经用一条私人消息发送了波形。

    从 VIN1 切换到 VIN2 时、我是否还需要同时测量 VIN2 侧并获取波形?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    当我首次询问时、我告诉您开关 TPS2117 产生的电流很大。
    但是、经过研究、我发现 TPS2117 电源的切换会导致下游级 TPS61020 的开关波形出现异常、导致电流增加。
    由于这种增加的电流通过 TPS2117、我于 6 月 27 日向您发送了波形。

    因此、我想知道流经 TPS2117 的电流和电压、而不是 TPS2117 开关时的输入电流和电压、这是否是导致故障的原因?
    是否可以从 6 月 27 日开始判断波形?
    如果您没有足够的测量波形等、请与我联系

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    是否可以将负载与 tps2116 隔离? 这将表明负载是否正在消耗脉冲电流?

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:
    感谢您的支持。

    我认为如果移除负载、奇怪的脉冲可能会停止。

    私有消息中发送的波形显示、TPS2117 输入电流在 20ms 时为 800mA、输出电流在 80 μ s 时为 6A。
    如数据表中所述、脉冲为 1ms 时、这个值不超过 6.4A、所以我认为没关系。 你怎么看?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 你是对的。  它应该没有问题。