This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740-Q1:UCC28740 进入特殊启动模式的标准是什么?

Guru**** 2502145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530736/ucc28740-q1-what-are-the-criterions-that-ucc28740-enters-special-start-up-mode

器件型号:UCC28740-Q1

工具/软件:

您好团队  

客户使用 UCC28740Q1 设计 100W 反激式功率。  

他们发现、当它进入恒流模式时有两种不同的工作条件、并且恒流电平会高于设置的恒流点。 请帮助确认为什么会发生这种情况?

   

描述:

    1、系统参数:

     CS 电阻器:0.243Ω;输出:24V:变换绕组比:Np;Na:Ns=45:4:6、VS:上拉电阻器:61K;下拉电阻器:17.8k;恒定电流点设置:5.3A

   

  2、实验设置:

     输入电压:400Vdc、CR MODE、CR=CR 1Ω、压降至 9V、输出电流约为 6A、波形如下所示

     

开通时间从 3.1us 增加到 4.8us、DMAGCC 从 0.704 降低到 0.4us。 红色方波形看起来像数据表中描述的特殊启动模式。

 

客户想确认、只要 Vs 小于 1.33V、器件就会进入这种特殊  启动模式、无论器件是否在启动持续时间内工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在处理它。 我有疑问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是什么?

     只要 Vs 小于 1.33V、器件就将进入这种特殊  启动模式、无论它是否在启动持续时间内工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry、

    客户提到电 压在启动持续时间和 正常 CC 下的波形下降到 9V、我可以计算 CC 电流被调节至接近 9A、客户说 6A? 离设定点电流 5.3A 的距离、为什么 CC 电流与设定点存在偏差?

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry、

    我们能否得到 MOSFET 漏极电流、FB 引脚电压、VDD 引脚电压和 Vout 电压的波形?

    此致

    Dushyanth SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dushyanth

    这就是客户提出此问题的原因、即其设定点与实际 CC 电流点之间的电流偏差。

    他们发现、当它进入恒流模式(如波形所示)时、有两种不同的工作条件。 而恒流电平将高于建立的恒流点。  

    客户怀疑这是否与特殊启动模式有关。 您能帮助确认、只要 Vs 小于 1.33V、 无论器件 是否在启动持续时间内工作、器件就会进入这种特殊启动模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    这是基于提供的输入值和波形的客户设计

    他选择了 电感  、以 33kHz 频率@满载运行。  

    负载为 1 欧姆时、负载为 576W。 这种情况不可能发生。

    与此设计@ 205 瓦 它运行@67KHz,  仍然有频率裕度直到 100KHz,但显示为红色的“Tring" 只是“只是<0 表示

    它以 8.18 安培的 Iout 进入 CCM。 控制器不设计为在 CCM 模式下运行、因此电流限制为 8.18 安培。

    使用漏极波形 、可以计算出 Vout (Vin +n*Vout) 约为 8V 至 9V。在 1 欧姆负载下、客户提到 9V、6A、 不确定使用此输入。  

    这是它 调节@μ A 高电流的原因。 推荐的设计是选择工作频率<100KHz、接近 100KHz。 遵循相应的 EVM  

    器件。 设计应该是这样的 远离,即使与 100KHz ,他不应该进入 CCM , LP 应该这样的方式,

    (0.5*lp*3.5^2*100KHz)= VOUT *IOUTcc/efficiency ,因此他运行满负载 @较低频率接近 100KHz.  

    我们可以得到 VDD、VS 和 Vout 的波形吗?  这有助于分析 使用 CC 的启动操作。

    此致

    Dushyanth