This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137F-Q1:PG 引脚定义查询

Guru**** 2502145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535114/lm5137f-q1-pg-pin-definition-inquiry

器件型号:LM5137F-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们有一个与 PGx 引脚相关的问题。

根据数据表和安全手册、PGx 引脚使用 FBx 引脚来判断 PGUV/PGOV 是否发生。

我们注意到它有一个抗尖峰脉冲时间、但不确定它的定义。

例如、它意味着:

1.如果 OV/PGx 存在的时间超过 90us、UV 引脚将拉至低电平。

2.如果发生 OV/PGx、UV 引脚将等待 90us 后再将其拉低。

请问哪种情况是正确的?

需要阐明该抗尖峰脉冲时间的定义。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    抗尖峰脉冲时间为 90us、这意味着在检测到故障时需要 90us 才能变为低电平。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    只是为了清除、因此无论 PGx/OV 持续多长时间、一旦 UV IC 检测到此类故障、PGx 引脚都将在 90us 后变为低电平。

    我是对的吗?

    再添加一个问题:

    如果在 90us 内移除 UV 事件、仍会触发 PGx 引脚吗?

    或者、一旦触发 UV 事件、无论持续时间只有 1us 或 100us、PG 引脚都将无论如何触发。

    等待 2ms 后、PG 引脚恢复为高电平。

    例如下面的场景 1 或 2?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    是的、我的理解是 PG1/2 在 90us 后会变为低电平。 对于第二个问题、由于这是抗尖峰脉冲、 如果故障在 90us 内消失、PG1/2 不应变为低电平。 我会验证一下、然后返回给您。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    明白。

    请帮助我们阐明该抗尖峰脉冲时间的定义。

    =>无论是 UV 还是 OV。

    1. OV/OV/LCD UV 触发器->??? US -> PG LOW

    2. OV/ADC UV 触发器、但在 90us 内恢复->???US -> PG 保持高电平或 PG 变为低电平。   

    SoC 负载曲线在 3us 内发生类似 83A 的情况、因此主要目的是阐明这段时间内是否可能触发 PG 引脚。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会确认。 今天是在这里度假、所以下周很可能会很早。