工具/软件:
尊敬的团队:
我们有一个与 PGx 引脚相关的问题。
根据数据表和安全手册、PGx 引脚使用 FBx 引脚来判断 PGUV/PGOV 是否发生。
我们注意到它有一个抗尖峰脉冲时间、但不确定它的定义。
例如、它意味着:
1.如果 OV/PGx 存在的时间超过 90us、UV 引脚将拉至低电平。
2.如果发生 OV/PGx、UV 引脚将等待 90us 后再将其拉低。
请问哪种情况是正确的?
需要阐明该抗尖峰脉冲时间的定义。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我们有一个与 PGx 引脚相关的问题。
根据数据表和安全手册、PGx 引脚使用 FBx 引脚来判断 PGUV/PGOV 是否发生。
我们注意到它有一个抗尖峰脉冲时间、但不确定它的定义。
例如、它意味着:
1.如果 OV/PGx 存在的时间超过 90us、UV 引脚将拉至低电平。
2.如果发生 OV/PGx、UV 引脚将等待 90us 后再将其拉低。
请问哪种情况是正确的?
需要阐明该抗尖峰脉冲时间的定义。
谢谢你。
您好、Tim:
只是为了清除、因此无论 PGx/OV 持续多长时间、一旦 UV IC 检测到此类故障、PGx 引脚都将在 90us 后变为低电平。
我是对的吗?
再添加一个问题:
如果在 90us 内移除 UV 事件、仍会触发 PGx 引脚吗?
或者、一旦触发 UV 事件、无论持续时间只有 1us 或 100us、PG 引脚都将无论如何触发。
等待 2ms 后、PG 引脚恢复为高电平。
例如下面的场景 1 或 2?
谢谢你。
您好、Tim:
明白。
请帮助我们阐明该抗尖峰脉冲时间的定义。
=>无论是 UV 还是 OV。
1. OV/OV/LCD UV 触发器->??? US -> PG LOW
2. OV/ADC UV 触发器、但在 90us 内恢复->???US -> PG 保持高电平或 PG 变为低电平。
SoC 负载曲线在 3us 内发生类似 83A 的情况、因此主要目的是阐明这段时间内是否可能触发 PG 引脚。
谢谢你。