主题中讨论的其他器件:UCC21750、
工具/软件:
你(们)好
在特定电流电平下、找到合适类型和数量的二极管来切断 IGBT 电源对我来说现在非常困难。
主要问题在于 9V 的内部电压基准及其容差:
在第 10 页的数据表中、内部基准电压可以在 8.3 伏至 9.5 伏之间。 这将对相应的关断电流产生很大影响。
另一方面、第 12 页有一个图表、其中基准电压仅介于 8.8 至 8.91 V(约)之间。 这就足够了。 该图显示了–40 到 125°C 之间的温度范围。 我们通常处于此间隔内、但驱动程序指定在–55 和 150°C 之间。 第 10 页所述的时间间隔是否涵盖整个工作温度范围、但通常我可以假设第 12 页的时间间隔?
提前感谢您所做的任何澄清。
1 月