请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040 工具/软件:
您好:
我们将 BQ24040 用于定制电路板上的单节电池 (3.7V、2600mA)。
我们已将充电电流设置为 1A。 当我们插入充电电缆时、IC (BQ24040) 开始发热至 61°C。 这种行为是否正常、或者我们是否需要更新任何连接?
请查找随附的 BQ24040 电源部分原理图和布局图、以供您参考。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.