This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:IC 可发热至 61c、用于 1A 充电

Guru**** 2507625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537991/bq24040-ic-heat-upto-61c-for-1a-charging

器件型号:BQ24040

工具/软件:

您好:

我们将 BQ24040 用于定制电路板上的单节电池 (3.7V、2600mA)。

我们已将充电电流设置为 1A。 当我们插入充电电缆时、IC (BQ24040) 开始发热至 61°C。 这种行为是否正常、或者我们是否需要更新任何连接?

请查找随附的 BQ24040 电源部分原理图和布局图、以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    输入电压和输出电压是多少? 该器件的作用类似于 LDO、它们之间的电压差越宽、IC 可以达到的温度就越高。 但是、看起来散热焊盘也没有直接连接到 VSS 功率、从而限制散热。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    输入电压为 5.1V (USB-C)、输出电压为 3.7V。

    散热焊盘直接连接到 GND。 请查看下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这两个图都未显示连接到 VSS 引脚的散热焊盘。 我们建议这样做。

    1.4V 时、1A 为 1.4W 的功率。 这是很多需要耗散的。 尝试将输入电压降至 4.1V、并查看是否有改善。 请记住、该充电器用作 LDO。

    此致、

    Mike Emanuel