This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751 + BQ25713

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537808/tps25751-tps25751-bq25713

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25713

工具/软件:

我目前正在使用贵公司的 TPS25751 + BQ25713 设计了一个电池充电和放电管理板。然后、我使用贵公司的 USBCPD 主机进行固件配置。但是、我现在需要实现大功率电池充电。我应该如何配置它?我这边一直无法这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zihuang:

    这是对您的请求的准确翻译吗? 不幸的是,我不知道如何阅读中文,所以使用翻译应用程序。

    “我目前正在使用贵公司的 TPS25751 + BQ25713 设计电池充电和放电管理板。 然后、我使用贵公司的 USBCPD 主机进行固件配置。 但是、现在需要为大功率电池充电。 我应该如何配置它? 我还不能这样做。“

    是系统未在充电的问题、还是您需要以更高的电流充电? 我不太确定我理解您的意思、即“我现在需要为大功率电池充电“。

    通常、如果需要充电、则应配置 PD 控制器以支持 BQ 部分和充电。

    要查看充电、只需连接 USB-C PD 电源(壁式适配器或类似设备)、一旦端口协商为受电方、便应开始充电。

    要增大充电电流、可以增加 GUI 调查问卷中的“Battery Charging Current“值。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复。我的问题已解决 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!

    立即关闭此主题。

    谢谢。此致、

    Chris