主题中讨论的其他器件:BQ25713、
工具/软件:
我目前正在使用贵公司的 TPS25751 + BQ25713 设计了一个电池充电和放电管理板。然后、我使用贵公司的 USBCPD 主机进行固件配置。但是、我现在需要实现大功率电池充电。我应该如何配置它?我这边一直无法这样做
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zihuang:
这是对您的请求的准确翻译吗? 不幸的是,我不知道如何阅读中文,所以使用翻译应用程序。
“我目前正在使用贵公司的 TPS25751 + BQ25713 设计电池充电和放电管理板。 然后、我使用贵公司的 USBCPD 主机进行固件配置。 但是、现在需要为大功率电池充电。 我应该如何配置它? 我还不能这样做。“
是系统未在充电的问题、还是您需要以更高的电流充电? 我不太确定我理解您的意思、即“我现在需要为大功率电池充电“。
通常、如果需要充电、则应配置 PD 控制器以支持 BQ 部分和充电。

要查看充电、只需连接 USB-C PD 电源(壁式适配器或类似设备)、一旦端口协商为受电方、便应开始充电。
要增大充电电流、可以增加 GUI 调查问卷中的“Battery Charging Current“值。

谢谢。此致、
Chris