This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:编程后的错误电压输出和短路错误

Guru**** 2502545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534661/tps6521905-wrong-voltage-output-after-programming-and-short-circuit-error

器件型号:TPS6521905

工具/软件:

你(们)好

在对 TPS6521905 进行编程后、我们在 1.8V(降压稳压器 2)上获得几乎 3.43V 的电压、在 3V3 电源轨(降压稳压器 1)上获得接近 0.2V 的电压。 目前我们在电路板上使用这些电源轨。 我在电路板上没有看到任何连接或问题。 可能会出现什么问题?

降压稳压器 1 应为 3V3、降压稳压器应为 1V8。  

连接程序 regs.csv 和原理图的 Im。

 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS6521905.pdf

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8037.regs.csv 

在尝试为器件上电后、我从 IC 读回它、它显示短路。 使用万用表进行测量时、不存在短路。 此外、我在不使用 PMIC 的情况下尝试从外部为电源轨供电、但仍然没有问题。 我移除了 PMIC 并正常工作。  

关闭所有输出预期降压转换器 1、我们在降压转换器 1 输出上看不到任何电压。 我们在 Buck 2 上仍然看到 3.3V。  

也将降压转换器 2 保留为 1V8 并禁用降压转换器 1。 我们仍然看到在降压 2 输出上为 3V3。  

我们得到相同的短路误差。  


对于降压稳压器 3 也是相同的。  

此致。
铲斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Caner、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    这种行为很奇怪、但我看到原理图有一些问题。

    MODE/RESET 和 MODE/STBY 为输入引脚。 未定义 0.4V 和 1.3V 之间的电压电平、但我看到 1.8V 的分压器、请移除 R50 和 R52、以将其拉高。

    另一个问题是上拉电压为 1.8V、它是 PMIC 的输出、MODE/RESET 被定义为冷复位。 为了正常运行、此引脚需要为高电平、因此请使用外部上拉电压、而不是 PMIC 输出、或者您可以尝试对 PMIC 进行热复位编程以开始调试。

    在原理图中、我不需要在 GPO2 和 nRSTOUT 以及 nINT 上使用上拉电阻器。

    测试期间的 VCC_IN 是什么?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish。 很抱歉、PDF 中似乎没有标记 DNP。 我可以向您发送完整的原理图。 您有电子邮件地址吗?

    VCC_IN 为 5V(正常运行)、3V3(编程)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Caner、

    我接受了您的 E2E 申请、您可以向我发送完整的原理图。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的 PM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Caner、

    我得到了完整的原理图、可以看到 DNP。

    MODE/RESET 引脚在 NVM 寄存器设置中定义为冷复位、但被上拉至 PMIC 输出轨。 这需要为高电平、PMIC 才能正常运行。

    将上拉电阻更改为 VSYS、或尝试编程以进行热复位并查看 PMIC 是否可以上电。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对上拉电压是正确的。 但是、MODE/RESET 引脚被设置为 MODE。  


    铲斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NVM 设置显示了配置为使用冷复位进行复位的引脚。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将这些点连接到 VCC_IN (5V)。  

    如下所示、






    我在降压稳压器 2 上仍然看到 3V3(不完全是 3V3)。 电源轨上没有输出。 我仍然收到短路错误。  

    铲斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铲斗、

    您是重新编程 PMIC、以将 MODE/RESET 引脚配置更改为 MODE 还是仅进行 I2C 写入?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我进行了 NVM 编程。 也尝试了不同的设置、但什么都不起作用。

    当我还连接 IC 时、我会先读取寄存器、以查看我是否正确编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铲斗、

    在您的应用中、EN 与 VSYS 一起变为高电平、Buck1 配置为在 slot0 中出现。 但在 VSYS 为高电平之后、器件需要一些时间来加载 EEPROM、并且 EN 引脚上也有抗尖峰脉冲。

    您是否可以尝试将 Buck1 更改为 5ms 后启动、之后将 Buck2 更改为 3ms?

    您能否在 5ms 示波器图上捕获 VSYS、EN、BUCK1、BUCK2、并在进行上述更改后将其发送给我进行审核?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sathish、

    我应用了您建议的设置:



    以下是 10ms 跨度的波形。  



    这一个是 50ms。  



    黄色-->降压 2。
    绿色--> VSYS(EN 相同,单独测量,但此处不包括)
    蓝色-->降压转换器 1。  

    相同的问题。  

    铲斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铲斗、

    您是否使用新设置刻录了 EEPROM? 如果是、为什么 VSYS 和 BUCK2 都从同一点开始?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用新设置刻录了 EEPROM。 此外、我通过断开连接并再次连接 PMIC 并进行下电上电来读回寄存器、以查看我是否正确编程了寄存器。  

    我不知道为什么。 但是、您认为 VSYS 与 1V8 之间是否存在连接?  

    我在 VCC_IN 和输出轨之间进行了短路测试、我也看不到任何内容。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铲斗、

    您能给我发送更新后的寄存器设置吗?

    我看到 1.8V 和 3.3V 电压会流向原理图中的不同块、可能会有一些反馈。

    我在上面更新后的时序图中没有看到 Buck2 变为高电平、是否禁用?

    是否可以从原始定义中交换 Buck1 和 Buck2 的顺序看看会发生什么情况? 仅当您认为电路板的整体设计没有问题时、才应这样做。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sathish ,我发现了问题。 它通过 U2(电压电平转换器)进行反馈。 非常感谢您的帮助!

    此致、
    铲斗