工具/软件:
你(们)好
在对 TPS6521905 进行编程后、我们在 1.8V(降压稳压器 2)上获得几乎 3.43V 的电压、在 3V3 电源轨(降压稳压器 1)上获得接近 0.2V 的电压。 目前我们在电路板上使用这些电源轨。 我在电路板上没有看到任何连接或问题。 可能会出现什么问题?
降压稳压器 1 应为 3V3、降压稳压器应为 1V8。
连接程序 regs.csv 和原理图的 Im。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS6521905.pdf
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8037.regs.csv
在尝试为器件上电后、我从 IC 读回它、它显示短路。 使用万用表进行测量时、不存在短路。 此外、我在不使用 PMIC 的情况下尝试从外部为电源轨供电、但仍然没有问题。 我移除了 PMIC 并正常工作。

关闭所有输出预期降压转换器 1、我们在降压转换器 1 输出上看不到任何电压。 我们在 Buck 2 上仍然看到 3.3V。
也将降压转换器 2 保留为 1V8 并禁用降压转换器 1。 我们仍然看到在降压 2 输出上为 3V3。
我们得到相同的短路误差。 
对于降压稳压器 3 也是相同的。

此致。
铲斗