This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:BQ25820、反向模式和放大器;充电模式开关

Guru**** 2531710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535560/bq25820-bq25820-reverse-mode-charge-mode-switch

器件型号:BQ25820

工具/软件:

  您好、我现在有要求。
BQ25820 芯片的区别、它具有交流电源和电池电源。
假设交流电源可能随机断开或重新连接、此时 BQ25820 可以在 Reverse_Mode 和充电模式之间切换。


我应该如何操作 0x19 和 0x17 寄存器来实现这种效果? 或者根据数据表、BQ25820 是否应该自动完成开关?  

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我应该如何操作 0x19 和 0x17 寄存器来实现这种效果? 或者根据数据表、BQ25820 是否应该自动完成开关?  [/报价]

    可以设置 EN_AUTO_REV=1 以自动切换到反向模式、或设置 EN_REV= 1 以手动切换到反向模式。 您需要设置寄存器 0x0A/0x0C 以进行反向电压和电流设置。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian Moyer:
    谢谢你这么多的答复,但你可能误解了我的意思只是一点点.

    我们的操作步骤如下:

    1. 连接电池、然后连接交流电源以打开系统电源。

    2. 写入 EN_AUTO_REV=1 芯片的数据。

    3. 断开交流电源。 电池现在可以进行反向升压来为系统供电。

    4. 重新连接交流电源时、  系统不会自动为电池充电  (注意:我们预计芯片会根据 ACUV 和 ACOV 引脚自动切换至充电模式)

    5. 再次断开交流电源。  反向升压不再自动发生 。 Check register 0x19 EN_AUTO_REV=1 has  自动更改为  EN_AUTO_REV=0 (请注意问题:在没有任何寄存器写入操作的情况下发生此开关)

    6. 重新连接交流电源。  系统现在可以为电池充电  (因为) EN_AUTO_REV=0
      这种行为可在多次测试中重现。


    我们期望这一点  每次断开交流电源时 、芯片应该  自动启用反向升压 、和  每次重新连接交流电时 应该是  自动切换到充电模式 而无需重复的寄存器操作 。  这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是否可以提供此问题发生时的寄存器转储?

    您能提供原理图吗?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注册转储:何时   EN_AUTO_REV=1 automatically changed to EN_AUTO_REV=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    请找到随附的 SCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    该问题看起来仅与一个 ACFET 有关、这可能会导致在重新连接适配器时进行不正确的切换或检测。 可能会阻止充电器自动切换回充电模式。 添加第二个 ACFET 时是否会出现该问题?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:

    感谢您的快速答复。

    如果只有一个 ACFET 会 导致切换不当或检测 问题、您能否分享详细信息? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    背对背 MOSFET 用于将电池与适配器隔离。 在原理图中、好像只有一个 FET 存在、阻止 电池电源到达适配器。 在标准充电场景中、这可能不会造成问题。 但是、在反向模式或升压模式下、需要使用 ACFET 来阻断适配器侧的电流。 连接有效适配器后、ACFET 会等待导通、直到反向模式关闭。在您的情况下 、适配器仅部分阻断、电流仍可能流过 FET 的体二极管。

     

    我相信这可能是您观察到的问题的根本原因。 请使用正确的背对背配置再次进行测试以确认。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、我们的原始设计采用了适当的背对背配置、但在反向模式或升压模式下、当连接有效的适配器并加载到 PVDD (VSYS) 上时、背对背 MOSFET 上会有大约 80A 的浪涌电流、然后背对背 MOSFET 会损坏。 但如果只有一个 ACFET、MOSFET 可正常工作、不会造成任何损坏。 对此有何评论? 或者如何在这个问题上加以改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    我在 BQ25820 EVM 上进行了检查、我仍然能够使用单个 FET 进入退出反向模式。 因此、我们也应该能够找到一种方法在您的电路板上实现这一目标。 我有几个问题。

    重新连接交流电源时、  系统不会自动为电池充电  (注意:我们预计芯片会根据 ACUV 和 ACOV 引脚自动切换到充电模式)。[/报价]

    我在状态寄存器中看到电池处于过压保护状态。 您能否在插入适配器时提供 VIN、VBAT、VSYS 和 IBAT 的示波器捕获? 发生此问题时、电池是否接近充满电? 您是否会在较低的电池电压下看到任何差异。

    heck register 0x19 : has  EN_AUTO_REV=1  自动更改为  EN_AUTO_REV=0 (请注意问题:在没有任何寄存器写入操作的情况下发生此开关)

    可以在状态寄存器中看到看门狗计时器已到期。 这将自动复位 EN_AUTO_REV=0。 如果禁用看门狗计时器、您会看到这种行为吗?

    此致、

    基督教

    [/quote]