This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70660:布局问题

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534465/lm70660-layout-questions

器件型号:LM70660

工具/软件:

尊敬的团队:

客户在以下布局问题中使用 LM70660、您能帮助检查一下吗? 谢谢。

  1. 目前他们将 AGND 连接到 PGND、是正确的吗?
  2. 17 引脚 AGND 和 30 引脚 PGND 在 IC 内部连接在一起、那么是否需要在外部电路中将它们连接在一起? 它们在 EVM 上连接在一起、您能在此处帮助解释原因吗?
  3. 该器件是否必须使用 分流器+放大器进行电流检测?

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    目前、他们将 AGND 与 PGND 相连、是正确的吗?

    是的、正确。  

    17 引脚 AGND 和 30 引脚 PGND 在 IC 内部连接在一起、那么是否需要在外部电路中将它们连接在一起? 它们在 EVM 上连接在一起、您能在此处帮助解释原因吗?

    否、AGND 和 PGND 在内部未连接在一起、因此 AGND 和 PGND 需要在 EVM 上从外部连接。

    该器件是否必须使用 分流器+放大器来进行电流检测?

    是的、器件需要检测电流才能使电流限制电路正常工作。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复、但客户表示他们测试了 AGND 和 PGND、它们是短路的、这是否正常? IC 是否出现故障? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您能告诉我他们是如何测试 AGND 和 PGND 吗? 我将要求设计工程师验证 AGND 和 PGND 是否在内部连接。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    设计人员说 AGND 和 PGND 在内部连接  

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的检查。 客户使用万用表对其进行了测量。

    而且客户对此器件还有一些疑问、他们会导致故障、稍后将在此处提供测试波形。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    请让我保持发布状态。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    是否有任何更新?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我通过 Webex Chat 与您联系。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您联系我们、目前这里没有问题。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的问题是、当输入电压超过 38V 时、上部管会进入放大区域并受到损坏。 图 CH1:下部管 VDS、CH2、VCC 电压、CH3、Cboot 电压。 可以看出、在正常工作波形中、Cboot 电压始终下降、伴随上部管进入放大区域、然后芯片损坏。

    可以看出、在损坏之前、下部球管 VDS 显示多个波形电压下降、并且怀疑上部球管进入扩增区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanduo:

    您有我们可以审阅的原理图吗? 图像看起来不正确、无法正常工作。 此外、请填写 快速入门计算器

    Ben