工具/软件:
尊敬的团队:
客户在以下布局问题中使用 LM70660、您能帮助检查一下吗? 谢谢。
- 目前他们将 AGND 连接到 PGND、是正确的吗?
- 17 引脚 AGND 和 30 引脚 PGND 在 IC 内部连接在一起、那么是否需要在外部电路中将它们连接在一起? 它们在 EVM 上连接在一起、您能在此处帮助解释原因吗?
- 该器件是否必须使用 分流器+放大器进行电流检测?
BRS、
Francis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
客户在以下布局问题中使用 LM70660、您能帮助检查一下吗? 谢谢。
BRS、
Francis
尊敬的 Francis:
目前、他们将 AGND 与 PGND 相连、是正确的吗?
是的、正确。
17 引脚 AGND 和 30 引脚 PGND 在 IC 内部连接在一起、那么是否需要在外部电路中将它们连接在一起? 它们在 EVM 上连接在一起、您能在此处帮助解释原因吗?
否、AGND 和 PGND 在内部未连接在一起、因此 AGND 和 PGND 需要在 EVM 上从外部连接。
该器件是否必须使用 分流器+放大器来进行电流检测?
是的、器件需要检测电流才能使电流限制电路正常工作。
Ben