This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C26:ALERT 引脚为低电平

Guru**** 2535840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542329/tps544c26-alert-pin-is-low

器件型号:TPS544C26


工具/软件:

您好团队:

我们目前正在调试与相关的问题 SVID_ALERT 引脚(引脚 35) 在上 TPS544C26 稳压器。

在使用示波器探测 SVID 警报引脚期间、我们观察到 ALERT 引脚持续保持在低电平 (~100mV )。 这种行为会阻止与处理器成功进行 SVID 通信。

详细信息:

  • ALERT 引脚(引脚 35) 被上拉至 1V  连接  50Ω 电阻器

  • 上拉源(1V 电源轨)上的电压 正确。 在电阻的另一端、我们最初会得到 0V 左右、然后大约得到 100mV。

  • 根据 SVID 规格、ALERT 应保持逻辑高电平、除非 VR 需要通知控制器读取状态寄存器。

这个恒定的低电平表明 TPS544C26 正在主动将 ALERT 线路拉低。

这可能是什么原因、以及如何加以纠正?

谢谢、
Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saddhi、

    1.在未探测 ALERT#引脚的情况下 ALERT#是否正常? 如果是、这可能是由示波器探头引起的。 通常我们使用差分探头来探测 SVID 信号。

    2.您说过,警报通过 50 欧姆电阻器上拉至 1V,该 50 欧姆电阻器的位置在哪里? 根据如下所示的 Intel PWM 规范、应将 50 Ω 电阻器放置在 CPU 侧、而不是 VR 侧。 此外、CPU 侧也有 200 Ω 串联电阻。 您能否请检查您的 SVID 信号是否遵循 Intel“菊花链“。

    3. SVID 总线是一种高速数据总线,应进行适当的总线布线以避免串扰 或噪声耦合。  请 检查 SVID 信号布线的 PCB 布局、在 SCLK 和 ALERT#线路之间路由 SDIO 线路。 保持 12Vin 布线/铜层/过孔和任何开关节点之间的间隙大于 60mil。 必须检查从 VR 侧到 CPU 插座的所有方式。 如果 alert#拾取一些噪音、则会导致异常。 请参阅英特尔文档#544905

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    1.我们探测了此 IC 的 SVID CLK、DATA 和 Alert 引脚。 我们将获得 SVID CLK 和 SVID 数据引脚的逻辑高电压。 但是、对于警报、我们正在变为逻辑低电平。 请查看随附的下图。  

    2.是的,仅根据 Intel 的建议, 50 欧姆上拉电阻器被放置在 CPU 侧附近。  

    3.是的,我们已经按照 Intel 指南遵循了 SVID 信号的布线指南。 与英特尔的参考设计相比、我们没有进行任何修改。

    因此、这可能不是问题。

     

    谢谢、

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    根据您的波形、似乎 ALERT#无法上拉至高电平。 ALERT#是否始终为低电平? 还是刚在上面添加探头后呢? 您注意到 ALERT#处于低电平的情况是什么? 或某些 SVID 事件期间发送电子邮件? 什么是 SVID 事件? 在以下情况中、ALERT#将被置为有效。 请检查您的状况。

    否则、请将 TPS544C26 配置文件、原理图和您的 PCB 布局发送给我。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    是的、警报从头开始为低电平。  

    我们已经探测了电路板上的所有三个 SVID 信号(CLK,数据,警报)并已通电。 因此上电后、CLK 和数据为逻辑高电平、但警报为逻辑低电平(约 120mV)、如我们之前分享的波形所示。  

    当我们从 UPDT 读取 STATUS1 寄存器 (10h) 时、我们将得到 1 作为输出、这表示 VR_SETTLE、并且没有 IccMaxAlert 或 ThermAlert 故障。

    但是、当我们尝试使用 UPDT 清除警报时、在该警报引脚变为高电平后。  

    我们是否可以通过邮件连接以共享原理图和配置文件?

    谢谢、

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    TPS544C26 行为正常。 ALERT#将在 VR 稳定后拉至低电平、这意味着 VR 输出达到目标。 系统应在上电后发出“GetReg 10h“命令以清除 ALERT#。 请参阅下面的。 无需发送原理图/布局和配置文件。  

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我们使用 UPDT 检查了 STATUS1 寄存器、因此我们将获得 1。

    但是、当我们在 Fusion (I2C 器件 GUI) 中检查 BAh 寄存器时、结果为 0。

    当我们使用万用表检查输出电压时、另外在“Monitor"选项“选项卡(使用 Fusion)中、得到的电压为 1.8V、这是预期值。

    那么为什么我们在 BAh 寄存器中得到 0 呢?

    这是否是 Alert 保持在逻辑零的原因?

    如何纠正这种情况?  

    谢谢、
    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    上电后、首先检查 I2C 0xBAh、它应该为 1。 然后、如果使用 SVID GetReg 10 命令、则会将 VR_SETTLE 位从 1 清除为 0。

    请尝试一下。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我们已经在上电后检查了 BAh 寄存器。

    VR_SETTLE 位为 0。 即使我们得到了正确的 Vout、该位仍保持为 0。

    谢谢、

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    感谢您指出这一点。 0xBAh I2C 寄存器是 SVID_STATUS_1 寄存器位的直接副本、只要 SVID 寄存器 0x10h 行为正确、就不应影响您的应用。 我将与团队核实、并在我得到答案后告知您。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    我将关闭此帖子。 可以离线通信。 nancy_zhang@ti.com。

    谢谢、

    Nancy