工具/软件:
您好团队:
我们目前正在调试与相关的问题 SVID_ALERT 引脚(引脚 35) 在上 TPS544C26 稳压器。
在使用示波器探测 SVID 警报引脚期间、我们观察到 ALERT 引脚持续保持在低电平 (~100mV )。 这种行为会阻止与处理器成功进行 SVID 通信。
详细信息:
-
ALERT 引脚(引脚 35) 被上拉至 1V 连接 50Ω 电阻器 。
-
上拉源(1V 电源轨)上的电压 正确。 在电阻的另一端、我们最初会得到 0V 左右、然后大约得到 100mV。
-
根据 SVID 规格、ALERT 应保持逻辑高电平、除非 VR 需要通知控制器读取状态寄存器。
这个恒定的低电平表明 TPS544C26 正在主动将 ALERT 线路拉低。
这可能是什么原因、以及如何加以纠正?
谢谢、
Siddhi