This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:CSD1854Q5B 的替代方案

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, CSD18536KTT, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537879/bq40z80-alternative-for-csd1854q5b

产品型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: CSD18536KTTCSD18540Q5B

工具/软件:

您好:

尽管 CSD1854Q5B 建议与 BQ40z80 配合使用、但其放电电流为 29A。 想要具有 60A 的放电电流 MOSFET、目前使用的是 29A、3、但一旦超过 40A (大约 85 度)、就会发热。 因此、选择额定电流较高的 MOSFET 可以减少我认为的发热。 这种方法是否正确?
希望有一些关于它的建议、最好使用 D2PAK 封装。  
谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    尽管您将三个 FET 并联以获得更高放电率的逻辑似乎是合乎逻辑的、但产生热量的主要原因可能是 FET 的 RDS 过高、材料中覆铜线迹不足、以及系统内没有高效散热器或风扇等散热器。 我将把这一趋势推向 TI 的 FET 团队、希望他们能够为您提供更多有关如何更好地解决散热问题的见解。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    确定会有所帮助。 是的、系统中没有任何散热器或风扇。 在所有 4 层上、覆铜宽度为 19mm、长度均匀、每层 2oz 覆铜。 根据计算结果、我认为该值应该处理大约 60A。 覆铜中填充了散热过孔。 如果需要、可以私有共享布局图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您关注 TI FET。 我们采用 D2PAK 封装的超低导通电阻 60V FET 是 CSD18536KTT。 它是 VGS = 10V 时的 1.6mΩ 最大值。 这看起来是一个静态开关(导通或关断)、不是在高频下进行开关。 唯一的功率损耗是由 I² Ω x RDS (on) 造成的。 TJ = 55°C 且 ID = 60A 时计算出的导通损耗为 6.8W、超出了封装的能力(最大~4W)。 您可能需要并联至少 2 个 FET。 这会将每个 FET 的导通损耗降低至 1.7W。

    我还计算了在相同条件下具有 3 个并联 FET 的 CSD18540Q5B 的导通损耗、如果它们同时共享电流、每个 FET 的导通损耗约为 1W。 请在私人消息中分享您的布局。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  
    是的、根据计算结果、如果三者共享相同的负载、则功率为 1W。我们在漏极测试期间研究了热曲线、三者的负载共享不相等。
    我已在 provate 消息中共享了布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有这个文件、并且正在安装 KiCad EDA 来查看电路板布局布线。 不幸的是、安装它需要很长的时间。 我将回顾 PCB 布局、并在可以时予以更新。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当然、感谢您的更新。 将等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    安装 KiCad 花了几个小时,最后于昨晚完成。 我将介绍今天的布局。 通常、由于 RDS (ON) 具有正温度系数、FET 自然共享电流。 但是、它更多地是热电流共享、由于 FET 温度的差异、电流可能会变得不平衡。 我在下面提供了一个链接、指向有关并联 FET 的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slpa020

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manas、

    由于我们已将此讨论移至私人邮件、因此我将结束此主题。 如果您有其他问题、请随时向我发送电子邮件。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的。