主题中讨论的其他器件: CSD19532Q5B
工具/软件:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:

您好、Steven:
您是否更改了电路上的某些内容、使其现在不再工作?
从实际测量值中可以看出、该器件现在并不是真正的开关。
您可以填写快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/SNVC240
另外、请查看变压器和所用 FET 的数据表。
您的示波器是否有 4 个探头? 为了进一步调试、应同时测量波形。
如果您能够再次启动器件、请确保 Vin 稳定并在一个示波器截图中提供如上所示的相同测量值。
此致
Moritz
尊敬的 Moritz:
MOSFET Q45 为 Texas Instruments CSD19532Q5B、变压器为 APPS AE-SFD20047。 随附的数据表。
e2e.ti.com/.../1682.AE_2D00_SFD20047.pdfe2e.ti.com/.../csd19532q5b.pdf
谢谢、
Steven
尊敬的 Moritz:
BIA 引脚、VCC 引脚、GATE 引脚和 COMP 引脚捕捉如下所示。

我们发现了开关故障的原因。 为了稳定输入源、我们已将电流放大至 6A。 D46 因此操作而损坏、输出会出现短路和引起的开关故障。
由于输入电流限制为 2A、39V 输出可以捕捉到输出。 随附电路图和 D46 二极管数据表以供您查看。 请帮助了解输出过流的原因。 我切断了 R676、未连接负载、测得输出阻抗未短路。
e2e.ti.com/.../LM5156DSSR-Isolated-DC-Circuit-Diagram.pdf
e2e.ti.com/.../MBRB30100CTG.pdf
谢谢、
Steven
尊敬的 Moritz:
我们已尝试在该设计中使用更高的反向电压二极管 (Rohm RB218NS150FHTL 150V 20A/Vishay VB30202C-M3/8W 200V 15A)。 输出(输出= 0V)似乎无法切换、二极管这次没有损坏。 这是我们交换来测试的二极管。 Pleasee 建议我们可以在下一步进行故障排除、以使其按预期工作。
e2e.ti.com/.../rb218ns150fhtl_2D00_e.pdf
谢谢、
Steven