This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, CSD19532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528935/lm5156-lm5156

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件: CSD19532Q5B

工具/软件:

我们已经测试了 LM5156 隔离式升压电路。 它显示 运行异常。 即使输出端没有负载、输入电流也要高得多。  150°C 以上时 D45 输出二极管温度异常。 你对异常症状有什么想法,你有任何调试建议吗? 请提供注释、以便我们可以对电路进行微调。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    感谢您的联系。  

    Vout 应该是 54V、对吧? 但即使在空载条件下也只能达到 39V。

    能否请您分享一些 Vin、Vout、开关节点和 COMP 引脚的示波器截图?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的快速响应。

    设计的电路 Vout 应该为 54V、但即使在空载条件下、它现在也只能达到~39V。 VIN 现在为 12V、1.8A。

    请查看以下  Vin、Vout、SWP 和 COMP 的示波器截图。

    VIN:

    VIN

    输出电压:

    SWP:

    补偿:

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:   

    由于公共假期、回复将延迟、请期待星期五的反馈。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我们此器件的专家在星期一之前不在办公室。 我们恳请您耐心并理解。  

    请预计下周初会有回复。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  

    在同一个图上同时测量所有测量将是很好的。

    但无论如何、我可以看到输入电压正在下降。 这不应该发生。 请先确保电源可以保持输入稳定。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    我们使用的电源是稳定的 6A 电源。 根据今天的测量、输出变为 0V。 以下是测量的 范围截图。 您是否认为 LM5156 出现故障? 任何数据需要 我们提供以加快故障排除? 请提供建议。

    VIN:


    输出电压:

    SWP:

    补偿:


    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  

    您是否更改了电路上的某些内容、使其现在不再工作?

    从实际测量值中可以看出、该器件现在并不是真正的开关。  

    您可以填写快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/SNVC240 

    另外、请查看变压器和所用 FET 的数据表。

    您的示波器是否有 4 个探头? 为了进一步调试、应同时测量波形。

    如果您能够再次启动器件、请确保 Vin 稳定并在一个示波器截图中提供如上所示的相同测量值。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    MOSFET Q45 为 Texas Instruments  CSD19532Q5B、变压器为 APPS AE-SFD20047。 随附的数据表。

    e2e.ti.com/.../1682.AE_2D00_SFD20047.pdfe2e.ti.com/.../csd19532q5b.pdf

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  

    感谢文件。 您能再次将反激式拓扑恢复吗?  

    如果没有、您还可以检查 CS 引脚以查看是否达到过流限制。 另请检查器件是否已启用(UVLO 引脚上的电压高于阈值)

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的评论。

     现在无法使反激式转换器恢复。 输入 12V 0.31A、无输出电压。 CS 引脚 0V、UVLO 引脚 2.06V。  

     这里显示了 CS 和 UVLO 引脚的示波器截图以供您参考。

    CS:

    UVLO:

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    从外部很难调试此问题、以某种方式再次启动反激式转换器非常重要。

    由于它之前已经切换过、您能否尝试替换 IC 和 MOSFET?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    现在、我们已经测试了 3 块电路板、出现了相同的症状。 是否可以将电路板发运给您进行进一步调试?

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  

    不幸的是,我们不允许 bandwidh 支持我们一方的调试。

    如果您能以某种方式再次提出电路板、那将会很好。 然后、我可以分步支持调试。

    其他电路板是否也完全不切换?  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    是、尝试其他电路板也不进行切换。 输出电压为 0V。 任何原因都会导致开关故障。 请提供建议。

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    这很奇怪、因为在切换电路板之前。  

    您的示波器是否有 4 个探头? 我想同时看到 Bias 引脚、VCC 引脚、GATE 引脚和 COMP 引脚。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    BIA 引脚、VCC 引脚、GATE 引脚和 COMP 引脚捕捉如下所示。

    我们发现了开关故障的原因。 为了稳定输入源、我们已将电流放大至 6A。 D46 因此操作而损坏、输出会出现短路和引起的开关故障。

    由于输入电流限制为 2A、39V 输出可以捕捉到输出。 随附电路图和 D46 二极管数据表以供您查看。 请帮助了解输出过流的原因。 我切断了 R676、未连接负载、测得输出阻抗未短路。

    e2e.ti.com/.../LM5156DSSR-Isolated-DC-Circuit-Diagram.pdf

    e2e.ti.com/.../MBRB30100CTG.pdf 

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  

    我很高兴您找到了输入 isue。  

    您能否再次说明具体的问题? 这意味着什么“输出过流“? 现在是否再次获得 39V 电压并且二极管过热?

    另外、您现在有 4 个探头也很好。 由于器件再次开关、请再次测量 Vin、Vout、开关节点和 COMP。 但在一个可以看到周期的时基上。 我将同时查看原理图。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    通过将输入电流限制为 2A、它会获得 39V 输出和过热二极管。 如果我们增加输入电流、二极管将损坏、因此我预计设计会出现错误。 由于电流限制 (2A)、输入电压下降。 我们需要首先了解设计汲取电流的异常原因。 您 在原理图上有什么发现吗?

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    电路启动可能需要更大的电流。 这是因为最初需要对输出电容器充电。 您需要在输入端允许更高的电流、以便输入电压不会发生击穿。  

    我在原理图中发现、二极管不太合适。 它只能处理 100V 的反向电压、而在您的情况下必须支持高达 103V 的电压。 我建议尝试不同的二极管典型值、然后重试以输入端允许更大电流启动。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    请注意、我们将尝试提供更高的反向电压二极管 、然后重试以输入端允许的更大电流启动。 感谢您的建议。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    我们已尝试在该设计中使用更高的反向电压二极管 (Rohm RB218NS150FHTL 150V 20A/Vishay VB30202C-M3/8W 200V 15A)。 输出(输出= 0V)似乎无法切换、二极管这次没有损坏。 这是我们交换来测试的二极管。 Pleasee 建议我们可以在下一步进行故障排除、以使其按预期工作。

    e2e.ti.com/.../v30202c.pdf

    e2e.ti.com/.../rb218ns150fhtl_2D00_e.pdf

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    是否可以再次添加范围截图?  

    请输入电压、输出电压、开关节点以及次级侧开关节点(在变压器绕组和整流器二极管之间)

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    Vin、Vout、SWP 和 SWS (变压器绕组和整流器二极管之间)的示波器截图如下所示、schoTTY 二极管使用 Rohm RB218NS150FHTL 150V 20A。 开关输出= 0V、无任何开关输出。 二极管在输出站点无短路时工作。

    谢谢、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    器件完全不进行开关、很可能与二极管不直接相关。 还是在改变二极管时再次启动?  

    可能还会出现另一个问题。 您需要了解器件未启动的原因。 电源是否设置正确?  

    UVLO 电压是否高于阈值? 软启动会上升吗? COMP 电压有什么作用?  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    我们已经检查了问题应该会损坏 LM5156。该行为与之前相同、由于 12V2A 输入电流受限、它可以发现输出电压~40V。 放大其损坏 LM5156 的电流、这次二极管未损坏。 我们测得 LM5156 VCC 引脚的电阻为 20~50 Ω、短接至 GND。

    谢谢、

    Steven

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:  

    您能否在启动时交换 LM5156 并监测 VCC 引脚?  

    此致

    Moritz