This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25846-Q1:关于 TPS25846-Q1 设计 ang 测试问题

Guru**** 2454730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25846-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535946/tps25846-q1-about-tps25846-q1-design-ang-test-questions

器件型号:TPS25846-Q1


工具/软件:

您好、TI 团队

我正在电路板上测试 TPS25846-Q1 器件。

Q1:我想通过短接输出端子来触发 FAULT 信号。 但是、TPS25846 的故障信号无法触发。 这是什么原因? 我的设计中没有外部 MOSFET、过流限制为 2.3A。 当我的负载设置为 1 Ω 时、我发现最大电流将达到约 4.5A、电压降至约 1.2V。之后、即使我增加负载、电流也不会改变。 但是、仍不是一直触发故障。 这是什么原因? 为什么要设计这样的 机制?

问题 2: 如何进行稳定性评估? 由于没有 FB 引脚、因此不应该执行波特图测试、对吧?  是否有一个类似 Excel 的工具、用于计算元件值?μ F、当我 在 Vout 处添加一个 220uF 铝电容器时、 没问题吗?

问题 3:请帮助查看原理图。

e2e.ti.com/.../TPS25846_2D00_Q1-For-Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的一位团队成员将很快回复此问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:  您选择了 20m Ω 的感测电阻、该设计配置为使用 15m Ω 电阻器。  使用该检测电阻器时、电流限制将不正确。

    问题 2: DC2DC 具有内部补偿功能、因此很难创建波特图是正确的。  如果您在 CSP 引脚处断开环路并使用稳定性测试仪、则可以这样做。  220uF 应该是安全的。  最小降额电容为 130 μ F、因此您的总电容和配置应该足够大。

    问题 3:  

    1.  我注意到感测电阻不正确、它应该为 15m Ω、而不是 20m Ω、  

    2.  R92114 应为 10 欧姆、而不是 100 欧姆

    我怀疑列出的 2 个问题是您看到的问题的原因。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck

    关于对问题 3 的答复、RSNS 电阻器的选择应参考数据表中的以下说明。 我设计的电流限制为 2.4A、因此根据 50mV 的要求、此处选择了 20mΩ 电阻器。 该电阻器是否设计为固定在 15mΩ? 此外、由于我没有使用外部 MOSFET 进行电流限制、因此该器件未焊接在电路板上。 因此、我选择了一个 100Ω 总线电阻器 (R92114)、该电阻器也可以根据数据表进行设计。 这里的设计是否确实存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annchit:

    1. 将 RBUS 设置为 100 欧姆时,只需将总线滤波器上的极点偏移 10 倍,不应影响操作。

    2. 我不习惯客户在此器件上将电流限制设置为小于 3A、因此在计算电流限制和 RSNS 时我被误认为是这样。  您的设计似乎计算正确、因此电流限值应在 2.27A 的典型值下发生  

    我必须与遇到类似问题的同事一起审核此问题、然后返回给您。

    不幸的是,我将离开办公室的未来 8 天,所以这将是一段时间,我可以回到你。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    我的同事已重现此问题、但我们尚未完成调试、可能需要几天时间才能进行更新。

    此致、

    Chuck